This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:RSOC 相对充电状态为100%

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604489/bq28z610-rsoc-relative-state-of-charge-ever-on-100

器件型号:BQ28Z610

您好!

我们使用 BQ28Z610来保护我们的锂离子电池组。 我们遇到的问题是相对充电状态(RSOC)始终为100%。 您将找到我的 srec 文件。 您有什么想法吗、我必须更改什么才能获得正确的 RSOC? 我开始了学习周期、但 在电池充满电并在休息超过2小时后、更新状态没有改变。 是获取小于100%的 RSOC 所必需的学习周期。

e2e.ti.com/.../AnsmannS1P2_5F00_2106.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已准备好您的 srec 文件、器件专家将会查看该文件并返回给您。

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、无论您是充电还是放电、您的 RSOC 是否始终保持100%?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar、

    是的、无论充电或放电情况如何、RSOC 始终为100%。

    此致、

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您对我有新信息吗?

    此致、

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    很抱歉耽误你的时间。 您能否向我确认您的电池组是1还是2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar、

    我使用具有两节并联电池的电池组。 因此、我在"螺旋输送器设置1 "单元中进行选择。

    在这里、您可以找到电池组的数据表:   

    此致、

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    请重新发送您的 srec。 您的初始附件似乎已损坏、它已损毁我已使用检出的测试板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪... 我将相同的 srec-File 加载到我的 G绞 龙中、它可以正常工作。 您将找到一个新的 Read SRec 文件。 我希望这将适用于您的测试板。

    此致、

    Nils

    e2e.ti.com/.../AnsmannS1P2_5F00_1107.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您是否尝试了新的 srec-File?

    我尝试进行一个学习周期、但没有成功。 问题仍然是 RSOC。 放电结束时没有 FD、因为 RSOC 为100%、FD 的 RSOC 阈值为0%。

    更改 RSOC 是否需要学习周期? 在正确的放电条件下、我必须设置哪些参数?

    此致

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!
    请仔细按照本应用手册中的说明进行操作。 确保按照所述正确设定锥面 ID 并正确设置锥面条件。

    www.ti.com/.../slua777

    如果您对应用手册有疑问、请告诉我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我按照指示操作。 但我认为在放电结束时有一个错误。 我不知道在哪个点、监测计进入放松模式。 我将 Quit 电流设置为40mA、并将术语 Min Cell V 设置为3050mV。 我也将 CUV 阈值设置为3050mV。 因此、在该电压下、监测计会关闭。 但在几秒钟后、它会打开、因为电池电压会上升。 DSG 放松10秒后、监测计关闭。 等等。 启动放松模式需要哪个电压? 或者是否需要从监测器上断开微控制器和其他组件的连接、以获得小于 Quit 电流的放电电流? 如果监测计处于静置模式、则设置哪个寄存器?

    希望您能理解我的问题。

    此致、

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、建议断开组件、以便放电流小于停止电流。 如果无法实现、请将您的退出电流设置为高于这些组件消耗的电流。 请记住、收尾电流应大于充电和放电电流阈值、而这些阈值又应大于停止电流。 锥形电流的建议值在 C/10和 C/20之间。

    我建议将 CUV 设置为低于术语最小电池电压。 当进行有效的 OCV 测量时、REST 标志被置位。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的快速响应。

    我进行了学习周期。 更新状态从00更改为04更改为05更改为06、现在为0e。 因此、一切似乎都很完美。 QEN 位被置位。 但 RSOC 仍然是100%。 您是否知道我的错误是什么?

    是否需要设置位以启用 RSOC?

    此致

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、
    您是否有日志文件显示 SOC 卡在100%? 这将使我们知道监测计的运行情况。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    e2e.ti.com/.../GaugeLogFile.log

    我没有记录学习周期。 您是否需要从整个过程中获取它。 我从现在起附加了一个日志文件。 这对您有帮助吗?

    此致

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、
    随附的日志文件很简短、不会告诉我任何信息。 您能否重新运行学习周期并记录完整数据? 以一个连续图的形式显示了充电、放松和放电周期。 这样、如果学习仍然失败、我们可以使用该数据并插入 gpc Ra0工具以获取黄金文件。 您使用的是什么化学 ID?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、
    您是否确定术语电压设置为1S? RM 和 FCC 在日志文件中都设置为0、这表明术语电压设置为高于叠加电压。
    TEC