This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:TPS24720:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621700/tps24720-tps24720

器件型号:TPS24720

 当我使用 TPS24720 满负载时、输出12V,38A 将出现阶梯状现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/hotswap 并下载设计计算器工具。 您似乎设置了错误的内容。 您是否100%确定不会向高负载供电? 如果是、请使用 PG 信号在 Vout 升至满值后允许下行负载开启。

    Brian