This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:电源管理单元- TPS659037:电源定序行为

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621331/tps659037-power-management-unit---tps659037-power-sequencing-behavior

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5716

尊敬的所有人:

我对电源管理 IC (参考 TPS6590376ZWSR)有疑问、该芯片用于为 AM5716AABCDA 供电。 当前的原理图应该尊重 TI 对两个芯片的建议,我的问题是:

  • 是否需要对 TPS6590376ZWSR 芯片进行编程? 或者默认的电源序列设置适用于 AM5716芯片?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoann、您好!
    感谢您在 e2e 论坛中的 TPS659037上发布您的问题。
    您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题并尝试解决您的问题。

    此致、
    Eran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoann、您好!

    该器件在 TI 进行编程、因此无需(或不需要)客户编程。 TPS659037用户指南显示了建议的 TPS659037和 AM572x/AM571x 之间的连接、因此将此配置与 PMIC 配合使用将正常工作。

    请注意、我们最近发布了较新的 OTP 版本 TPS6590378ZWSR、更新了断电序列以满足 AM57xx 要求。 因此、我建议使用该器件、而不是 TPS6590376ZWSR。 由于仅更改了序列、因此无需任何原理图/布局更新即可使用更新的器件。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的回答和建议,但您写下了芯片在 TI 进行编程,因此为什么我们在数据表中读出“可配置加电和断电序列(一次性可编程[OTP])”? 这是什么意思?

    此致、

    Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoann、

    TPS659037可通过 OTP 进行配置、这意味着一次性可编程存储器可针对不同的序列进行配置。 每个器件型号都具有不同的 OTP 配置、支持不同的序列、默认电压等

    TI 可以支持新的 OTP 配置、具体取决于机会的业务案例。 如果您需要、请联系您当地的 TI 支持以了解更多信息。

    此致、
    Karl