This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:BQStudio -配置和黄金映像

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602454/bq27426evm-738-bqstudio---configuration-and-golden-image

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ27426

您好!

我正在尝试为10000mAh 3.85V (最大充电电压4.4V)电池创建黄金映像。 根据我的理解、我必须:

  1. 将 BQ27426EVM 连接到 EV2400
  2. 打开 BQStudio
  3. 将 Chemistry ID 设置为3142 (最大充电电压为4.4V)
  4. 将设计容量设置为10000mAh、将设计能量设置为38500、将终端电压设置为我的系统电压、并根据我的锥形电流设置锥形速率
  5. 执行黄金映像学习周期

但是、我在执行步骤4时遇到问题:当我进入"Data Memory"菜单、"Chemistry "菜单、"State "子菜单时、BQStudio 抱怨值10000超出设计容量范围。 这是配置器件的正确方法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这意味着您尝试使用的设计容量大于该监测计可支持的容量。  

    您必须尝试使用以下应用手册第3节中描述的调节方法、否则您的下一个最佳选择是使用任何基于闪存的电量监测计、例如 bq27520、它可以支持超过10000mAh 的电池:

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、TI 站点说 BQ27426处理的电池容量高达14000mAh。 站点是否错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、该工具(bqstudio)中实现的限制与我们在线提供的限制不符。 让我将您的案例提交给负责该器件的产品专家、以便他可以与固件工程师核实监测计能够支持的最大值、而不会出现溢出问题的数学运算。 如果监测计确实可以支持大于10000mAh 的电量而不进行调节、则必须解除工具中的限制以反映网站上的内容。 如果不能、则必须更正我们网站上的内容。 我们会回来的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas。

    将0426_2_02-bq27426G1.bqz 文件替换为  bqstudio 配置文件夹中随附的文件。 这将打开 监测计中的"Allow program > 10000mAH (允许程序> 10000mAh)"。

    e2e.ti.com/.../0426_5F00_2_5F00_02_2D00_bq27426G1_2D00_DC.bqz

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    该文件确实允许我设置10180mAh 的容量、但现在我无法设置正确的设计能量(39193mWh)。

    谢谢