This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z80A-V110:绝对容量和剩余容量停止递减、递减至~20% SOC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620411/bq20z80a-v110-absolute-capacity-and-remaining-capacity-stop-decrementing-at-20-soc

器件型号:BQ20Z80A-V110
主题中讨论的其他器件:bq20z80GPCCHEMBQ40Z50-R2

bq20z80 v1.10上的电量监测精度有问题。 放电时、绝对容量和相对容量似乎都在~20% SOC 时停止递减、尽管在 BMS 打开放电 FET 之前、我仍然可以从电池组中获得~20%的电量。 然后、它将在休眠后重新校准并调整为0%。 我们已经尝试过几次按照 SLA334B 进行操作、以帮助解决精度问题并生成黄金文件。 问题在于、3个校准周期似乎没有帮助解决问题。 我们可以看到、在2小时的休息后、电池组充电、电池组放电后的5小时休息后、会发生重校准;但在相对容量上、电池组会持续停止以~20%的速度递减、并在稍后进行调整。 我们还注意到、相对容量~20%正好在3.48-3.5V/节。 另一个数据点是 Qmax 值在每个周期中似乎都在更新、正如它们在创建黄金文件时所设想的那样。