This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:输出电压预偏置高于 Vset、对吧?

Guru**** 2483505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599955/tps61099-vout-pre-bias-above-vset-ok

器件型号:TPS61099

TPS61099

请确认只要电压低于绝对最大限制、就可以将 Vout 驱动到设定点以上。 在 Vout 衰减至 Vout_BST (图15)前、器件将停止开关(如突发模式)。此应用的 Vout 设置为1.95V、输出驱动为2.4VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、即使 VOUT 高于 V_TARGET、我们也会有单脉冲输出、当 EN 从低电平拉至高电平时、内部电路会复位。 从这一点开始、该器件不支持 EN 在高频下运行。 但是 、如果此应用只能在很长一段时间内将低电平拉至高电平、我确信它 对终端设备的影响很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我同意您对该行为的解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我想您说过、如果输出偏置高于 V_target、EN 变为 L 至 H 并保持高电平、将会发生单个导通事件、则器件将保持关闭状态、直到 VOUT 衰减至 V_target。 是这样吗?

    在我的电路中、当 VOUT 偏置高于 V_target 时、器件被启用、运行。 在本例中、我不会期望任何脉冲、对吧?

    谢谢- Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    如果器件始终处于启用状态、则没关系、在 VOUT 降至目标方之前将不会有脉冲输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生:

    TPS61099是 PWM 还是 PFM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFM、PWM 是什么意思?

    在极轻负载下、它运行在突发模式下、当 VOUT 低于阈值时、该模式会发送一些脉冲 、然后一直持续到下一个信号。 当负载递增时、它将跳出突发模式并进入单脉冲 DCM。 如果负载进一步增大、则会进入 CCM。

    CCM 频率几乎相同、因为它采用准固定频率运行。