This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:Bq27531程序 df.fs 失败

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27531EVM, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605193/bq27531-g1-bq27531-program-df-fs-fail

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27531EVMBQEVSWBQSTUDIO

尊敬的所有:
     我面临一个无法对 Bq27531EVM 进行重新编程的问题、以及我的以下步骤。

1.使用 bqEVSW 对.senc 默认文件进行编程,默认文件已成功。
2.使用 Bqstudio 软件对客户的 df.fs 文件进行编程。 执行此步骤后、我无法重新编程、这似乎是 Bq27531 LATCH。

考虑到通过 bqEVSW 软件更改 I2C 地址0x16或0xAA、我在"Read I2C Data Block"处读取数据并显示错误代码=772。

我可以有一个解锁 Bq27531的解决方案吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    这样的情况下、芯片通常是不可恢复的。 请更换您的监测计 IC、或者查看您是否可以再次对感应进行编程、然后使用 bqfs 对芯片进行编程、而不是设计电流、以防您不知道客户从中提取电流的芯片上的固件版本。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!