This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:放电时 SOC 错误

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602574/bq27426-wrong-soc-while-discharging

器件型号:BQ27426

您好!

我正在使用 BQ27426测试产品、遇到了一个奇怪的问题。 该产品具有10000mAh 电池、终止电压设置为3.2V。 BQ27426在电池电压为3.8V 时、SoC 的效率约为50%。 然而、当从电池汲取大电流(4A)时、由于接线中的电阻损耗、电压下降至约3.4V。 BQ27426能够正确测量电压和电流、但开始以非常快的速度递减估算剩余容量(和 SoC)、比库仑计数器快得多。 我想这与压降有关、但它会导致严重问题、因为 SoC 几乎无用。 我可以对此做什么吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    您将需要运行 rel-dis-relel 测试以确定此电量监测计是否适合您的电池、否则您将遇到 SOC 精度问题。 请按照以下链接中的说明确定测量仪表上预编程的默认化学 ID 是否匹配。
    www.ti.com/.../GPCCHEM
    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们的电池是1节4.4V 锂聚合物电池、为什么它不能与预配置的4.4V 电池 ID (3142)配合使用? 此外、在大多数情况下、监测工作效果非常好、我们遇到的唯一问题是在低 SoC (约20%)和高电流(约2A)下、SoC 开始非常快地下降(比库仑计数器应该快得多)、然后突然跳至0%。 我认为这可能与由于电池串联电阻而在高电流下出现的系统电压下降有关、但我不知道我们是否可以采取任何措施来避免这一问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、
    尽管您的电池电压为4.4V、但这并不意味着默认电池 ID 的开路电压将与您的电池匹配、这就是我为什么要运行上述测试的原因。 您看到的问题是使用不匹配的化学 ID 的典型症状。

    谢谢
    Onyx