This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何在使用 LM5022电流控制时确定系统稳定性

Guru**** 2447810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602288/lm5022-how-to-determine-the-system-stability-when-using-lm5022-current-control

器件型号:LM5022

尊敬的 TI 同事:

TI 的 LM5022规范详细描述了环路补偿。 我使用了相同的 Mathcad 方法、然后得到了补偿电路。 我使用得出的计算结果来设计实际的升压电路。 但在实验室测试中、我发现当输入电压介于0.4V 至0.6V 之间时、输出仅为1.2V、大约为目标电压2.5V 的50%。 如果我可以将输入电压提高到0.8V 或更高、则输出电压可以达到2.5V。 我想知道我的控制环路是纠正的吗?

请参阅随附的。

从波特图中、我无法计算增益裕度和相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    请提供原理图和应用详细信息(输入电压范围、输出电压和负载电流)。

    乍一看、补偿网络中的1uF 和8pF 电容器可能需要进行开关。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    非常感谢您对本案例的研究。

    请参阅随附的原理图。 为了便于您理解、我绘制了功率级原理图。 输出电容器组总共有11个100uF/10V 电容器、其中一个的 ESR 为10m Ω。 输入电压为0.35至0.6V、负载电流约为1A。这是一种太阳能电池设计应用。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    非常感谢!

    Johnson


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    电流感应电阻器的值是多少?
    12V 电压轨是否始终在12V 电压下提供?
    是否可以移除 OUT 引脚上的 C0805? 这可能会导致 MOSFET 一直导通时出现一些问题?
    您使用的 MOSFET 是什么?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Garrett、

    电流传感器电阻器是两个并联的5m Ω 电阻器、总电阻为2.5m Ω。

    是的、12V 电压轨始终为12V。 它由另一个升压 IC 供电以调节12VDC。 电源轨将比 LM5022电源系统早启动。

    好的、我将移除输出引脚(引脚5)上的 C16、它仅为100pF。 原理图中显示的 MOSFET 为5个并联的 STL51N3LLH5。

    谢谢、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! Garreet、

    您对此问题是否有进一步的帮助?

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! TI、

    我相信这件事没有得到解决。 当输入为0.4至0.6V 的低电平时、我没有明白输出没有达到目标电压的原因。
    谢谢、

    Johnson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:
    您发布的原理图上没有太多问题的线索。 您是否有任何显示 MOSFET 栅极电压、开关节点电压等的基准测试波形? 希望尽快解决这个问题。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI