This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76200EVM 的基本用法

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQ76200, BQ78350, BQ78350-R1, BQ76920, BQ76940, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605779/bq76930evm-basic-use-with-bq76200evm

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ78350BQ78350-R1BQ76920BQ76940BQ76930BQSTUDIO

您好!

我对 BQ76930EVM 与 BQ76200EVM 的基本用法有一些疑问。 对于我们的项目、经过测试、需要8个 MOSFET 来处理进入 BMS 板的电源、这需要在 BQ76200EVM 上额外使用 MOSFET 驱动器。

1) 1)在这两个评估板的用户指南中、它没有提供有关如何准确连接这两个评估板的具体说明、我想知道有人是否可以帮助澄清这一点?

2) 2)由于需要8个 MOSFET (放电路径为5个、充电路径为3个)、是否有方法将它们连接到 BQ76200EVM 上的链中?

3) 3)如果可能、电路板上的哪个路径将用于充电、哪个路径将用作放电路径?

4) 4)配置 BMS 以根据所选阈值在充电和放电之间进行更改的最佳方法是什么?

非常感谢您为真正开始组装此系统提供的任何帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shelby、

    1. bq76930EVM 和 bq76200EVM 不能直接连接在一起、但如果您选择这样做、某些功能可能会有所帮助。  检查原理图并进行适当修改。  请注意、改进后的电路板不会提供原始功能、并且组装可能会很脆弱。   确保 采取适当的安全预防措施
      1. 组装'930电路板上的组件以将信号引入 J13。
      2. 绕过'930电路板上的 FET 以使用 PACK-端子进行感应电阻器之后的连接
      3. 如 bq76200EVM 用户指南图3所示、连接'930和'200电路板。  930电路板的 J13将按顺序为 J7或 J8提供信号
      4. 按照用户指南中的说明拆下'200电路板上的接地分流器。
    2. 您似乎需要类似于 bq76200 高侧 N 通道 FET 驱动 器图18的 ap 注释 FET 配置的分离路径 FET 配置。 bq76200EVM 不支持此分离路径配置、但是、如果移除表面贴装 FET、则可以在 Q7和 Q8的通孔处连接 FET 阵列。  这使您可以进行适当的 FET 连接、但如果需要、需要将 ESD 路径从电路板上断开以进行封装。  同样、组件可能是易碎的。  请注意、bq76200的预充电特性对于分离路径不有用。
    3. 如果按照所述进行连接、则放电正 极端子将是'200EVM 的 J5 PACK+端子。 充电正极端子将位于 FET 板上的充电 FET 的漏极。 两个路径共享的 PACK-端子作为负基准。
    4. 除非出现故障、否则 BMS 通常允许对两个 FET 进行充电或放电。  此处讨论的2个 EVM 是针对串联 FET 设置的。  bq78350电量监测计仅了解串联 FET、并包含体二极管保护功能、如果电流方向会使该 FET 的体二极管发热、则受保护的 FET 将再次导通、这是为了避免损坏 FET。 由于该路径很常见、因此串联路径设计可实现充电或放电控制。  分离路径设计将需要一个 MCU 来实现适当的 FET 控制、而不是监测计。  除非出现故障、否则两个 FET 都可能保持导通、或者仅在系统模式需要时才启用 FET。   请记住 、FET 的体二极管无法关闭、因此 BMS 将无法防止充电路径放电或放电路径上的电荷。 您的系统设计必须防止出现这些情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助! 我对您的一些说明还有几个问题。

    1) 1)正如您在第一点所述、我需要组装'930电路板上的组件以将信号引入 J13。 你是如何做到的?

    2)阅读'200电路板关于将其连接到 BMS 系统的说明手册(第3.2节)后、您认为 BMS 电路板('930电路板)的设置需要与驱动板('200电路板)匹配、具体如何操作?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算回复您的回答、因此我对下面的额外发帖表示歉意。

    您好、感谢您的帮助! 我对您的一些说明还有几个问题。

    1) 1)正如您在第一点所述、我需要组装'930电路板上的组件以将信号引入 J13。 你是如何做到的?

    2)阅读'200电路板关于将其连接到 BMS 系统的说明手册(第3.2节)后、您认为 BMS 电路板('930电路板)的设置需要与驱动板('200电路板)匹配、具体如何操作?

    再次感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shelby、

    请查看 bq76930EVM 用户指南中的图29。  

    • 如果需要、在 J13处安装一个连接器、或将导线焊接到相应 的引脚。  
    • 通常会使用 CHG 和 DSG、因此您需要填充 R80和 R81。  
    • 如果要使用 bq78350-R1中的 PCHG、请连接 R113。  网络需要上拉:Q18和 R112将用作/PRECHG 网络的上拉电阻器、但消耗的电流将高于正常设计、因此您可能希望移除其中一个、并向 GG_PWR 添加一个100k 至510k 的上拉电阻器。  如果您不使用 bq78350、您可能希望直接连接到主板、而不是 J13。
    • 使用 bq78350-R1可以很好地启用电荷泵、然后安装 R98和 R100。  
    • 如果使用 bq78350-R1的电池组电压测量、请安装 R99以启用信号。  您可能需要将 R104更改为较低的值、例如100k、以确保 PMON_EN 电压在所有条件下均达到高电平。
    • 如果对 bq78350-R1使用电池组电压测量、请在 R84、R88和 R93模式下安装适当的电阻器:由于'200电路板上有 R36、因此它将在'930电路板上并联 R96、如果您对 R84、R88和 R93模式进行短路、则提供范围内的 VAUX 电压。 或者、您可以优化2块板之间安装的电阻器。  请注意、'200电路板上的 D10可防止电缆上出现高电压。 安装 C38将稳定并过滤电压。 (对于可能使用 bq76920或 bq76940的未来读取器、更有可能需要在这些电阻器位置使用值或更改其他值。)

    2.对于 bq76930 EVM、具体取决于您是使用 bq78350-R1还是自己的主机。

    • 设置的一部分是上面第1和前面的帖子中描述的硬件配置。
    • /PRECHG 极性 可在 bq78350-R1中配置、默认为低电平有效、必须为 bq76200将其设置为高电平有效。  有关说明和配置设置、请参阅 bq78350-R1技术参考手册(TRM)
    • VAUX 是 bq78350-R1的电池组电压输入。  如果计划将此电压用于支持用途、请务必选择它们、有关详细信息、请参阅 TRM。

    如果使用您自己的主机、预充电和电池组监控器信号会路由到该电路板而不是 bq76930电路板、请在 该电路板上进行任何相关配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助、谢谢。

    我对整个系统还有一个问题。 系统如何决定何时进行充电或放电? 是否有地方可以设置某种条件、或者它是自动进行的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shelby、
    对于正常情况下的典型电池、电池只有一组电源端子(PACK+和 PACK-)、并且根据外部条件进行充电或放电。 系统应设计为在电池的能力范围内运行。
    如果电池被推至过高电压、它将禁用充电、但允许放电。 如果电池放电至过低的电压、它将禁用放电、但保持充电被启用。 还有其他保护措施、例如电流和温度、它们可能会影响一个或另一个电流方向并具有特定的恢复条件。 借助 bq76930EVM、电路板上的 bq78350-R1将提供各种保护阈值、请参阅其技术参考手册。 如果使用 MCU 和 bq76930、则可以在 bq76930寄存器中设置某些级别、也可以使用 bq76930的测量在固件中实现其他阈值或保护。 安装电池的系统可能会根据系统模式确定是否允许电池充电或放电、或者电池可能可以物理拆卸以连接到充电器或负载。
    电池设计可以按照前面提到的 bq76200高侧 N 通道 FET 驱动器的 FET 配置应用手册中所述隔离充电和放电路径。 这些设计通常需要 MCU 在所需的系统模式下控制充电和放电。 例如、如果连接充电器、此类系统可能不允许放电。 这些系统可能需要来自电池的额外电路、例如、由于电池无法阻止通过充电端口放电、因此系统或充电器必须防止这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、我遵循了您关于连接930和200英寸电路板的所有说明、它不会为电路板加电。 我在930'电路板上组装了 J13、配置了设置以使电路板匹配、并遵循了200'用户手册中的图3。 我是否缺少其他东西?

    当我将电池单独连接至930英寸电路板上的 BATT+/-连接时、电源指示灯会亮起、因此两个电路板之间的连接中有一些不起作用的东西。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shelby、
    如果电池仿真器 LED 在'930电路板单独供电时亮起、但在连接'200电路板时熄灭、则可能是由于连接了2块电路板而导致电源短路。 您需要检查具有各种连接的2块电路板上的电阻或电压。 建议使用电源在连接电池之前确认设置。 '200电路板在 BATT+和 BATSR-端子上的电压应与'930电路板的 BATT+/-端子上的电压相同、更少感测电阻上的任何压降。 检查信号连接的连续性并为两个电路板提供电源电压后、引导 bq76930并将每个控制信号电压跟随到 J13、然后连接到'200电路板。 校正所有缺失的信号、bq76200应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此我检查了每个电路板上的电压、我注意到我没有从 BATSR 到 PACK-获得压降、因此我使用了一根外部导线来连接200'电路板的 BATT+和 BATSR、它打开了930'电路板的灯。 我可以修复的200'电路板是否有问题、因此不需要连接外部线? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shelby、

    如果您已正确修改、则电路板可能正常。 "电池"必须连接到 bq76930板才能为电路板上的组件供电。  如果电池仿真器开关闭合、BATT+将为电阻分压器和组件供电。  如果电池仿真器未被使用、电源来自电池监控器端子块、但是 BATT+仍然有瞬态抑制二极管、这在电路中可能是有益的、并且电路板到"PACK+"的路径可能是到 bq76200电路板的便捷连接。  bq76200电路板的 BATT+可连接至'930电路板 BATT+或 PACK+或直接连接至电池电源、但两个电路板都需要电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我相信我让电路板在相互连接的同时正确加电、但我在使电池放电/充电方面遇到了问题。 根据您之前的评论、充电/放电功能基于外部环境、 因此、我将一系列电阻器连接到200'电路板的 PACK+/-端子、系统不会记录所连接的外部负载、也不会对电池放电。 我使用的是一个16000 mAh 电池、它具有6节电池、22.2伏、在20°C 时放电。 bqstudio 中是否有需要调整的设置或配置、以使该系统正常运行? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shelby、
    是的、bq78350-R1电量监测计的配置是通过 bqStudio 完成的、会影响电池的行为。 该螺纹已拆分、因此电量监测计专家可以协助进行配置。 其他读者可能会发现在 bq78350-R1上搜索配置问题很有帮助。