This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:两相电路中的 TPS546C23电流共享问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604686/tps546c23-tps546c23-current-share-question-in-two-phase-circuit

器件型号:TPS546C23

您好;

请告诉我、在 具有 1引脚对角且适用于两相应用的 TPS546C23中、I-share 电路是如何工作的?

据我所知、主器件和从器件都执行电流共享/平衡。

I-Share 引脚应将电流发送到另一个块并接收电流;我们如何使用1个引脚和模拟信号来实现这一点?

数据表中未介绍该电路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与之前的请求相同。 我们将在明天对此进行研究
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISHARE 信号实际上不是电流、而是与主器件电流成比例的电压。 从器件使用该控制电压向 COMP 电路中添加与主器件和从器件之间的电流差成正比的电流。 控制 lop 将此误差驱动为零。 数据表的第7.3.10节对此进行了说明。 TPS546C23的电流共享功能在 IC 内部工作。 所需的只是主器件和从器件之间的简单连接。 它可以使用一个引脚、请记住两个器件共用一个公共接地回路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John;

    我明白了。 那么、电流平衡的唯一部分是从器件? 根据您的解释和我的理解:

    _主器件将负责电压控制(因为主器件是唯一具有外部电压反馈环路和组件的器件)

    _从器件将检查与主器件电流成正比的电压(通过 I-Share 引脚)、并负责通过更改 COMP 进行电流平衡和控制。

    是这样吗?

    谢谢;

    迪蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimon、

    简而言之、主器件和从器件之间的电流共享是通过 ISHARE 连接实现的、而占空比信息是通过 VSHARE 连接传输的。

    您是正确的、主器件负责输出电压调节、这意味着电压反馈环路仅在主器件中有效。  电压环路误差放大器的输出是占空比主要部分的控制信号、通过 VSHARE 连接传输到从器件。

    与此同时、主器件和从器件 都尝试使用  与相应 器件通过内部电阻器提供的负载电流成比例的电压信号来驱动 ISHARE、  ISHARE 电压上的电压电平表示平均负载电流、可解释为电流共享环路的参考/命令。

    根据独立负载电流与 ISHARE 引脚上的电流基准之间的差异、 两个器件中的电流共享环路会在 VSHARE 电压上添加偏移、并利用该信号生成单独的占空比。

    从控制的角度来看、主器件和从器件之间的电流共享由这两个器件中的两个独立电流共享环路实现。 主从电流都将调节单独的负载电流、以达到平衡、此时各个电流和电流基准之间没有误差。

    谢谢。

    此致、

    Ray Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢 Ray。

    迪蒙