This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:建模和理论详细信息?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604822/tidm-1000-modeling-and-theory-details

主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

大家好、

我正在研究三相 PFC、我已经制定了自己的控制律(使用 PSIM 成功仿真)、目的是嵌入它。  

我最近找到了 TIDM-1000文档和带有 CCS 的控制套件工具(这就是我决定尝试 TI 产品的原因),在使用它之前,我想了解、模拟 TIDM-1000建模/控制环路并将其与我自己的产品进行比较。

我的问题是我无法理解有关电流和电压环路的第3.2和3.3部分,因为我认为许多建模步骤都被屏蔽了(此处的第8和9页: www.ti.com/.../tiducj0b.pdf )。

是否可以获得有关建模的更多详细信息? (有关变量和增益的解释、所选的转移函数、假设、微积分步骤等)。 我尝试使用控制套件研究生成的代码、但没有成功。

非常感谢、

此致、
J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看过了

    training.ti.com/solutions-fast-charging-electric-vehicle-supply-equipment-evse-design

    也许这将有助于您理解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manish、

    感谢您的链接、这确实是 TIDM-1000 pdf 的一个很好的补充。

    我目前正在研究这些公式、在简化的 transfert 函数中有一些我不理解的要点。 我会将您的论文与其他人的论文进行交叉、并尝试自己理解。

    最坏的情况是,我能给你一张有问题的手纸吗?

    再次感谢您、祝您愉快、
    J é r é my
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在论坛上发帖。 虽然这实际上并不是器件支持问题、但由于优先级的原因、响应可能会延迟。 希望您能理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、非常感谢。

    此致、

    J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、很好、我已经成功地了解和仿真了 PFC。

    非常感谢您的支持

    J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还有另一个问题: TIDM-1000示例中使用的处理器是 f28377D,它对于此应用来说是否非常大? 我无法意识到。

    您是否认为 f28377S nay f28069能够足够强大、可用于类似的工作?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、

    F28377S 将起作用、

    我还建议 F28004x 是最新的 picollo,如果您只是在应用中使用 Vienna 整流器,那么它也是一个很好的选择。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的建议、我错过了 F28004x ... 您是否有关于发布日期和潜在 LaunchPad 的信息? 我找到了数据表和比较器、但没有时间表。

    J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、

    我们有一个用于 F28004x 的控制卡。

    我不是很了解 launchpad 计划。 我将让我的一位同事发表意见。

    此致
    Manish