This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40180:通过 TRK 控制输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40140, TPS40180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602434/tps40180-controlling-the-output-via-trk

器件型号:TPS40180
主题中讨论的其他器件:TPS40140

我正在寻找一种能够以尽可能简单的线性方式控制输出电压(或通过设计为电流源的电流)的解决方案。 输出级必须并联(最大50A)、因此可堆叠性很重要、TPS40140或 TPS40180是第一视图的理想选择。

想法是使用 TRK (40140)或 SS 引脚(40180)通过 TRK 控制主器件、而从器件必须跟随。 但是、这是允许的、在1.4V 电压下激活内部故障电路并在其之后关闭电压范围为0...0.7V 的 TRK 引脚后会发生什么情况?

我搜索过它、但没有结果。 我可以尝试一下、但需要一种理论方法才能确定。

提前感谢...

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉耽误你的回答。 只需对这个帖子点一个点阵。

    当 TRK 引脚介于0V 至0.7V 之间时、 Vout 跟随 TRK 电压并具有电阻分压比。

    当 TRK 引脚高于0.7V 时、内部基准电压0.7V 将用于调节。 这意味着 Vout 将 调节为固定值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我不会直接在支持50A 输出电流的小组中工作、但我想 我会询问 一些有关您的应用请求的问题。

    您似乎在要求一个具有恒定电压/恒定电流行为(也称为 CVCC)的电路。  在 CC 模式下、您需要  将上限电流限制从50A 下调至较低的值。  您希望在 CC 模式下设置的最低电流是多少?

    您希望将电压电平限制在多少? 电压限制是否也需要可调节或是固定的?

    下一个问题与负载本身有关。 需要50A 工作电流的负载有哪些特征?

    功率级是否需要对负载电流进行高侧感应、或者能否在负载的接地引线中测量负载电流?

    -->低侧电流感应更容易实现,特别是考虑到您的应用请求的高电流水平。

    -->高侧电流感测比较困难,但肯定适合需要 CVCC 功率级的电池负载。

    您的负载能否以任何方式细分、或者整个50A 是否通过单个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan、感谢您的回答、

    CC 就足够了、负载是单个或一串高功率二极管(LED 或激光)。 这意味着电压将跟随所请求的负载正向电压。 首先、范围应为2V...20V。 输出电流范围应介于"尽可能低"和50A 之间、具体取决于设计、尤其是电感。

    另一个特性是低输出电流纹波、这就是多相设计的原因。 这意味着:用于电流共享和过流检测的高侧电流感应具有中等精度 、 以及精确的电流总和感应低侧。  

    无法拆分负载。

    这是我解决此类问题的当前知识水平、目标是为具有精确跟踪功能(可能是外部的)、有源电流共享、必要的监控和保护、所有工作点稳定性的多相电流源找到解决方案...

    从我的角度来看、TPS40140距离最近、但仍有一些未决问题、如前面所述。 欢迎使用替代产品...

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件的输出电压被限制在5.8V、这是因为 CS1-2电流感测和配套电流感测 RT 输入的最大输入电压额定值为6V Abs。 不清楚您是否可以设计外部电流感应方法来规避 IC 的这一限制。

    50A x 20V = 1000W 输出功率。 这是我 所设计的任何器件的输出功率的10倍。 如果 您要管理电源 转换效率为90%的设计、则电源中仍会有100W 的热耗散。 在如此宽的输出范围内也很难实现适当的稳定性。

    很抱歉、但这超出了我对组中的器件的了解程度。

    是否有其他 TI 应用程序用户有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、谢谢。

    我对40140主/从配置的期望变得更加清晰、而不是:

    - 5.8V 等更高 CM 电压的电流感应由分压器完成、这是可以的。

    -从通道的过流保护被取消并且如果需要的话必须在外部完成。

    -电流共享处于活动状态。

    -电流放大器是用于我的目的的外部放大器。  

    根据1kW 输出功率等级:问题很明显、您只有一个机会在较大的表面扩散和吹扫(此处不提供水冷却)...

    此致、

    弗兰克