This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:关于 LM4132 4.096V LM4132CMF-4.1/NOPB Auto Class Road Map

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603321/lm4132-about-lm4132-4-096v-lm4132cmf-4-1-nopb-auto-class-road-map

器件型号:LM4132

尊敬的:

在我的应用中、我将使用 LM4132CQ1MFR3.3和 LM4132CMF-4.1/NOPB。 我们知道、3.3V 是 Q1 (AUTO CLASS)、但对于4.096 LM4132CMF-4.1/NOPB 、没有 Q1版本。 我想检查 TI 是否具有 针对 LM4132CMF-4.1/NOPB?的 Auto Class Road、以及何时发布?THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    目前、我们没有发布4.096V 选项的计划。 您能否联系您的 TI 销售代表以提供有关要求和客户需求的更多详细信息

    谢谢
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否发送有关器件要求的其他详细信息。 我们计划很快发布该器件


    谢谢
    Chintan