This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:管理

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601261/em1402evm-administration

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A-Q1EMB1428QEMB1499Q

大家好、我正在询问有关评估模块的信息。 现在、我正在使用 EM1402EVM 系列。 我们使用的是15s 和10p、电源连接电流为12v 3.5安培。 此时一切都正常工作。 我们正在寻找一种激活 BMS 的简单方法。 bq76PL455 GOI 现在不启用 BMS、从而可以平衡电池。 让我知道我可以做什么、谢谢。  

否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    您能否详细说明如何连接到电路板? 您使用的是桥式电路板、还是直接与 MCU 连接?

    您堆叠了多少个模块(如果有)?

    在 EM1402上、您将像通常使用 pl455 EVM 一样唤醒 PL455 (您可以在数据表中找到实现方法)。
    对于 EMB1428/EMB1499、您需要一个 SPI 接口(在电路板上提供)。 或者、您也可以使用 PL455 GPIO 对 SPI 进行位 bang、以便与 EMB 芯片组进行通信。

    如果您仅使用一个板、则唤醒脉冲应足以唤醒 pl455。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们直接连接到 MCU、并且仅堆叠一个。 好的、我使用的是一个板、pl455被正确唤醒。  

    在 pl455的 Balance 部分、该软件能否独立运行并控制单板 EM1402EVM 的平衡部分? 换言之、我能否通过选择我希望平衡的电池单元来单独处理系统、而无需投资其他器件? 我提出这一问题是因为我现在使用的是具有被动电池平衡功能的 bq76PL455A-Q1 16节电池监控器评估模块。  

    感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    在 EM1402板上,pl455仅用作显示器。 有源平衡由 EMB1428Q (开关矩阵)和 EMB1499Q (隔离式+双向直流/直流)处理。

    EMB1428数据表中包含要发送用于连接开关矩阵的 SPI 命令的相关信息: www.ti.com/.../emb1428q.pdf

    而 EMB1499数据表也是一个很好的参考: http://www.ti.com/.../emb1499q.pdf

    此外、如果您仅使用一个板、请确保将板上的开关设置为单个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试在 EM1402EVM 和 TMS570之间建立连接。  

    在 EM1402上、我很难与 J2 (在电路板上注明)建立连接、并在说明表上注明 J6-1。 在了解 J2是 Launchpad 的正确连接后、8个引脚的正确模式是什么? 引脚读取的顺序是什么?

    谢谢你。  否  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    如果我理解正确、希望该图像对您有所帮助。