This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:电流共享功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600628/ucd3138-current-share-function

器件型号:UCD3138

1 μ A、UCD3138HSFBEVM-029手册、为了实现电流共享功能、AD02引脚应根据输出电流输出电压。 同时、AD02引脚还需要读取 Isharebus 电压、并比较这两个电压值、以实现电流共享功能。 但 AD02如何输出电压并同时读取 Ishare 总线电压?

2 μ A 我 想、初级侧的电流共享引脚、次级侧的 UCD3138、如何实现电流共享功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    AM AE 将很快帮助您解决 E2E 问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)是的、AD02可以将其自己的电流输出到 Isharing 总线以获得平均电流、同时 AD02连接到内部模数转换 器以测量 Isharing 总线电压;

    2)。  由于隔离边界、以这种方式进行电流共享将很难。 它需要双向。 将自己的电流发送到共享总线、同时将自主总线 电压发送到 UCD。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已关闭。