This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:寄生效应

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605962/lmg5200-parasitics

器件型号:LMG5200

您好!

LMG5200封装的寄生效应值是否已知? 我知道它的大小很小、但我在数据表中找不到任何值。  

谢谢、

外周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    感谢您关注 LMG5200。

    您要询问哪些寄生效应? 我想您需要该器件的电源环路电感、是这样吗?

    我们通常不会在数据表中指定它们、但如果您让我知道哪些感兴趣、我可以为您找到它们。

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    是的、我主要对功率级的寄生效应感兴趣。

    此致、
    外周
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WOuter、

    对于电源环路电感、我们没有封装规格、但我们在 EVM 上对此进行建模。

    我们网站上提供的参考原理图具有适用于整个环路的300pH 值。 这是规格表中描述的优化布局所产生的结果的表示。

    TINA 参考可在此处下载:

    LMG5200 TINA-TI 瞬态参考设计(修订版 C)

    我希望这能回答你的问题。 如果是、请单击确认答案按钮。

    感谢您的关注!

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在4至6 MHz 的半桥转换器中使用 LMG5200 (总线电压约为30Vdc)
    我们已经购买了评估板并进行了一些测试
    在5MHz 时,无负载时的电流消耗约为3瓦(120兆安)
    这远远超出了我们的计算结果
    我们需要 LMG5200的功率降额曲线(功率耗散与结温)、我没有找到任何文档。
    谢谢、

    哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    感谢您关注 LMG5200。

    根据我的理解、您使用的是25V 电源、而在5MHz 频率下、您会遇到3W 的损耗。

    在这些条件下、如果您进行二极管仿真、则功率损耗应为~1W。

    相反、如果您以固定 PWM 运行、则具有4A 纹波(大约0A 的直流电流)、您将接近1.8W。

    如果您能让我更详细地了解您的设置、我应该能够复制并回答该部分。

    关于功率降额、未给出曲线、因为它取决于环境的热条件。

     如果您知道电路板的温度、并对功率损耗进行读数或估算、则可以使用 ψ-jb (16C/W)来计算结温。

    我希望这一点与您的方向正确、但如果您需要进一步的帮助、请告诉我运行条件。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用是驱动压电式蜂鸣器

    30伏 p-p

    4-6 MHz

    谐振时的负载阻抗为20欧姆

     

     我们在 EVB 中所做的更改是:

    拆下 L1

    将负载的一侧连接到 SW

    连接 负载的第二侧半高电压 (通过两个电容器)

     

    我们连接到 EVB:

    高电压= 30伏

    VDD=6伏

    驱动5MHz 0-5V 50%

    并且我们获得了良好的性能(计时和电流)

    请参阅草图以了解图示

    以测量我们断开负载的损耗

    和测量的电流消耗

     30伏 电源上的电压

    在5MHz 时 电流消耗 为120MAMP

    3MHz 时 电流消耗 为60MAMP

    在1MHz 时 电流消耗 为10MM

    这是否合理?

     

    谢谢

     哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    感谢您的详细描述。

    在所有频率下使用20欧姆电阻器替换压电式的简化模型下 、LMG5200内部的损耗为:

    ~2.5W @5MHz (83mA)

    ~1.5W @3MHz (50mA)

    ~ 5W @1MHz (17mA)

    这些数字与您所经历的情况一样接近、压电体的实际阻抗随频率的变化可能会导致误差。

    请注意、在与此类似的结构中、您不会有软开关低侧晶体管的好处。

    我希望这能为你提供一些澄清,但我很乐意回答任何其他问题。

    此致、

    Alberto