This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A

Guru**** 2475925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606510/ucd90160a-ucd90160a

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

您好!

您能告诉我们 UCD90160A 和 UCD90160的闪存和 RAM 存储器的内部大小有多大

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否想分享这些信息对您的应用有用的原因?

    谢谢

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    我们使用这些信息来计算单粒子率。

    这些电源管理器将在 Avionic 计算机中使用。  

    计算位通过中子反转的概率有多大

    此致  

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SEU、SRAM 更容易受到攻击。  

    SRAM 为4K、闪存为2K。

    谢谢

    Yihe