This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:选择 G1A 或 G1B

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65721, BQ27441-G1, MSP430FR5869, BQ27441EVM-G1A, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603182/bq27441-g1-choosing-g1a-or-g1b

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:TPS65721MSP430FR5869BQ27441EVM-G1ABQSTUDIOGPCCHEMBQ27426

我正在使用 MSP430FR5869控制器进行电池供电设计(FRAM 太棒了!)  以及 TPS65721电池充电器/稳压器。  我想使用 BQ27441-G1作为电量监测计、但不确定它是否适用于我的电池。

我知道 BQ27441-G1有两个版本、用于两种常见的电池化学物质。  快速入门指南说、 "如果阴极是传统的 LiCoO2化学物质并且/或者电池数据表建议的最大充电电压为4.2V、则应使用 bq27441-G1A。如果阴极是锂锰类型并且/或者建议的最大充电电压为4.3V 或4.35、则应选择 bq27441- G1B 五.这两种可充电锂化学电池是业内最受欢迎的、bq27441目前不支持其他类型。"

我的电池数据表(随附)未指定化学成分、但列出的充电电压为4.2V。  这是否意味着其化学成分与 G1A 兼容?

谢谢、

Adam J.

e2e.ti.com/.../GMB503448_2D00_900mAh_2800_with-PCM_2900_A0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam。

    请使用我们的工具并运行链接中描述的测试、以确定 bq27741-G1A 是否适合您的电池。 它将通过电子邮件向您发送一份报告、让您知道它是否合适。 如果您没有时间运行测试、我建议您使用 bq27520-G3、因为它适用于任何化学物质、因为您可以对与您的电池匹配的化学 ID 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您打算键入"BQ27441-G1A"、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    我将 BQ27GDK000EVM 与 BQ27441EVM-G1A 搭配使用、以执行 Rel-Dis-Rel 周期。  在 BQ27441EVM-G1A 上、我在 BIN 引脚和 PACK-引脚之间添加了一个10k 电阻器。  在 bqStudio 上、我设置以下设置:

    • 使用 充电任务开始每个周期。
    • 恰好重复1次循环。
    • 充电电压 为4200mV 
    • 充电电流 为550mA
    •  锥形电流= 55mA 时的充电终止
    • 充电120 分钟后放松
    • 在 110mA 的恒定电流下放电
    • 放电截止 频率为2800mV。
    • 3000mV 时终止放电 
    • 放电后放松 300分钟

    测试花费了很长时间、所以我一整夜都没人看管。  但是、当电池电压降至3.0V 时、电量监测计会断电。  所以我没有从放电后的五个小时放松中得到任何数据。  此外、当我今天早上检查测试设置时、电池电压为0.916V!  我已从 bqStudio 中附加了.log 文件。  请在此主题中找到原始帖子中的电池数据表。

    下面是我的问题:

    • 我可以使用 BQ27GDK000EVM 对电池进行涓流充电、使其恢复到正常电压吗?  当我尝试充电时、bqStudio 会出现错误、因为它希望先与电量监测计通信。
    • 我的一些设置是否错误?  我采取了哪些措施来导致电池过度放电?
    • 在 C/10放电(110mA)时、电池放电需要10个多小时。  我可以设置更高的放电率吗?  对于放电的电流大小、良好的经验法则是什么?

    谢谢、

    Adam J.

    e2e.ti.com/.../RelDisRel1100mAh.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在过去遇到了一些问题、因为电流非常小、您会尝试这样做。您需要将该电流增加到 c/5

    -将您的卸料切块设置为2800,可能是您过度放料的原因。
    -在 c/5和 c/10之间的值是好的。 我建议使用 c/7

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过选择略低于 C/10的放电流来解决放电问题、这样放电时间就略超过10小时。 在实践中、它看起来恰好是 C/10、放电率略低于10小时、这会导致上述 GPCCHEM 工具中的投诉。

    Adam J.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在系统中考虑使用的两节电池上执行了四次 rel-dis-relel 周期。  一个是890mAh、另一个是1100mAh。  (随附了数据表以及 TI 的化学品报告)。

    我想使用基于 RAM 的监测计(以缩短开发时间)。  此外、我假设我应该在4.2V 电池的电量监测计中进行选择、因为这是电池数据表上的最大充电电压。 根据化学成分报告(随附)、推荐用于4.2V 电池的基于 RAM 的电量监测计为 bq27421-G1A、bq27621和 bq27426。  bq27426和 bq27621具有 Chem ID 1202、bq27421-G1A 具有 Chem ID 0128。

    但是、bq27441-G1A 也具有 Chem ID 0128。  这是否意味着它也是我的电池的理想选择?  此外、Chem ID 0128和1202似乎在 TI 用于4.2V 电池的基于 RAM 的监测计中广泛使用。  它们之间是否存在一些可帮助我为电池挑选它们的决定性差异?  是一个通用器件还是其他器件?

    谢谢、

    Adam J.

    e2e.ti.com/.../6663.GMB503448_2D00_900mAh_2800_with-PCM_2900_A0.pdf

    e2e.ti.com/.../GMB503759.pdf

    e2e.ti.com/.../890mAhBattery85mADischarge_2D00_report.txt

    e2e.ti.com/.../890mAhBattery89mADischarge_2D00_report.txt

    e2e.ti.com/.../1100mAhBattery95mADischarge_2D00_report.txt

    e2e.ti.com/.../1100mAhBattery100mADischarge_2D00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H Adam、
    您的电池 chem ID 在 ROM 监测计的5% DOD 误差范围内、因此从技术上讲、任何一个 chem ID 都可以正常工作。 最大 DOD 误差越小、但会更好、因为这会转化为 SOC 误差。

    我建议使用 bq27426、因为这是具有最新功能的最新 IT ROM 监测计。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到 bq27426的快速入门指南。 该监测计的开发过程与 bq27621、bq27421、bq27441的开发过程是否有显著差异? 一旦我知道可接受的化学 ID、是否有任何种类的电量监测计选择指南?

    谢谢、
    Adam J.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考 bq27421的快速入门指南。 器件是类似的。 bq27421或 bq27441的开发过程与 bq27426没有显著差异。 它们都是基于 ROM 的监测计。
    参数搜索、但它对您没有太大帮助。 您正在通过联系我们获取有关选择最佳 IT 监测计的指导来做正确的事情。

    www.ti.com/.../battery-fuel-gauge-products.page 管理单元;集成保护器

    谢谢
    Onyx