This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78250问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00792, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600055/bq78250-question

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792BQ78350

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 BQ76940芯片为我的电池组制作 BMS。 电池组包含13节串联电池和100AH 容量。

原理图中提到的最大输出电流为20A。 我希望我的最大电流大于50A。

为了实现这一点、我应该在原理图中进行哪些具体更改、或者参考设计足以提供50A 输出电流?

我已经检查了 MOSFET、它们是为高电流(200A)而设计的。 检测寄存器为1m Ω。 50A 的电流应该可以。 我是否在这里遗漏了一些东西。

此致、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    您能否先查看第46页的数据表应用部分第8.2.2.1节"分步设计流程"? 如果您对说明有任何问题、请返回。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、
    关于 TIDA-00792设计和更高的电流、请考虑组件额定功率和热管理。 例如、1m Ω 感应电阻器中的50A 可提供2.5W 的功率。 为额定功率选择电阻后、请确保可以将热量从组件中散发出来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 M.

    如果有任何问题、我会查看并回复您。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 是的、这非常重要。 我现在要查看它们。 如果我有任何具体问题、我们将会向您回复。

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rios 先生:
    我还有一个与控制器 BQ78350DBTR-R1相关的问题。 技术数据表中提到、该控制器可使用的最大充电电流和放电电流为32.767A。 它是针对特定情况还是来自芯片的限制?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我还有一个与控制器 BQ78350DBTR-R1相关的问题。 技术数据表中提到、该控制器可使用的最大充电电流和放电电流为32.767A。 它是针对特定情况还是来自芯片的限制?

    此致、
    Pratik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    我注意到您的问题与 bq76940模拟前端无关、但主要与监测计如何与 bq76940配合使用有关。 因此、我更改了您的标题并将您的问题移至监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、
    监测计以 mA 为单位报告电流。 32A 时为32000mA。 一个寄存器有2^16位、即65536。 给定电流是一个有符号整数、以防止溢出、因此该限值上限为-32000mA 至+32000mA。 您可以按照下面的应用手册来欺骗监测计以测量更高的电流。 尽管是针对不同的监测计编写的、但该方法适用于 bq78350

    www.ti.com/.../slua760.pdf

    谢谢
    Onyx