This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29709采样?

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606644/bq29709-sampling

您好、Joel、

是的、thx 作为建议。 顺便说一下、BQ29709是否已投入生产或仍处于预发布阶段? 我无法在样片商店找到它、只能看到 BQ29700至 BQ29707。 由于项目时间表紧张、该部件何时可用?

此致、
公里/小时
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已将您的查询发送给营销工程师组。 应该听到 Miguel Rios 关于拥有新器件的可行性的回声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    所有自定义旋转版本都是由卷驱动的。

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的告知。

    那么、您的团队是否有适用于 LiFeO4型电池的独立保护器?

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    您需要的完整规格是什么? 该规格完全取决于电池和应用、而不仅仅是电池化学成分

    谢谢

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Miguel、

    这项请求是从我支持的另一个 e2e 帖子中提出的。 请 在此处查看

    在上述主题中、有客户的系统方框图和电池规格。 它们使用两种不同的电池、两种都是 LiFeO4、我认为其标称输入电压为3.2V、一种为110mAh、另一种为1500mAh。 客户表示他们使用的电池是"Fulldriver 170420 LiFePo4"、但我无法在线找到此电池。

    请告诉我、这是否有助于您缩小解决方案的范围。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq297xx 的数据表中仅包含我们拥有的解决方案。 请让客户对此进行检查。