This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SoC 始终在 Bq Studio 上显示100%

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602822/bq28z610-soc-is-always-showing-100-on-bq-studio

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好 、

我使用 Bq28z610 进行单节电池监测、配置了以下设置  

1) 1)选择正确的化学 ID。

2)确保 DA 配置为0x00

3) FET 选项更改为0x20

4) 4)更新了设计容量和其他参数、即使监测计始终报告100% SoC。

。 根据我的理解、SOC 在充电和放电时应有所不同、但它始终保持 在100%的固定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abishek、您好!
    在监测计能够准确报告 SOC 之前、您需要执行学习周期。 请参阅下面有关该过程的应用手册。
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Onyx,

    执行学习周期、获取更新状态0x0E。  

    1).srec 文件是否可以用作黄金映像?  

    2)。我尝试将 从学习到的监测计中的 srec 文件写入5个监测计中、 我 可以成功写入2个监测计。 对于其他三个器件、仅在编程期间才会收到来自器件的确认。 这些器件是我先前加电的器件、电池已连接、因此电池在未设置适当参数的情况下充电和放电。 请建议我如何解决此问题。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx,

    解决了第二个问题:不执行完全解封访问、能够成功地对另一个板进行编程、其他两个板根本没有与 BQstudio 连接、一个板在未连接后连接一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保您的电池电压足够高,>3.4V。 此外、我建议更新 EV2300上的固件。 我看到您使用的是版本3.1c。 您应该使用3.1m 或3.1r 版本。 此外、确保按下 WAKE UP 按钮或在 pack +上连接电压、以将器件从关断模式唤醒。 如果无法与设备通信、则可能处于 ROM 模式。 取消选中"execute after programming"字段、然后点击"execute (执行)"按钮退出 ROM 模式。

    希望其中一项建议有所帮助。

    谢谢
    Onyx