This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:是否可以使用9V 电压为 VBUS 充电以为2S1P 电池充电?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133EVM-715-15V, BQ24133, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602630/bq24133-can-a-9-v-be-used-for-vbus-be-used-to-charge-a-2s1p-battery

器件型号:BQ24133
Thread 中讨论的其他部件:BQ24610

大家好、团队、

我正在支持使用 BQ24133的应用、 该项目将具有2S1P 锂离子电池、电压源为9.0V、评估模块(BQ24133EVM-715-15V)的指南 提到充电电源需要至少比最大电池电压高1.0V (在本例中为8.4V)、但 我在 BQ24133数据表中找不到相同的提及。

问:是否可以使用9.0V 电源为2S1P 锂离子电池充电、使其达到最大充电电压(8.4V)?
问:如果是、应考虑哪些设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要增加电源电压。 9V 不能为8.4V 电池充电。 建议增加至高于9.4V。

    您将在电源电压和充电器的 VIN 引脚之间有压降。 此外、考虑降压的死区时间和 MOS 的上升时间。 如果将9V 转换为8.4V、则占空比过高。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、

    感谢您的反馈。 bq24133数据表上是否有任何说明 2S1P 配置最小电源电压的文档?

    此外、如果为2S1P 配置使用9.0V 电源(最大 8.4V 的电荷)是不够的、例如在本例中、您会建议什么其他解决方案或器件来代替 bq24133? (假设该系统的电源电压限制为9.0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 BUCK 知识。 通常、占空比应小于92%。 原因是:例如、死区时间30ns、上升时间和延迟时间2 MOS 13ns。 频率为1.6m、周期625ns。 您可以计算并获得接近93%的结果。 此外、您应该在电源和 VCC 引脚之间具有压降。

    任何器件都无法将9V 转换为8.4V 电池充电。

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    对于降压模式充电器、没有任何器件可以满足此要求。 您能否提供有关客户设计的更多信息? 如果客户真的想使用9V 输入电压、我认为只有降压/升压充电器可以满足这一要求、但这可能是客户设计所不能满足的。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    在我的应用中、使用支架式充电器 bq24610。
    对于2S1P、600kHz Fsw 可以满足9.0V 电源要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wen、

    对于 bq24610、周期为1666ns、死区时间为60ns。 但 bq24610具有输出 MOSFET、上升/下降时间将与栅极驱动器布局相对应、MOSFET 规格。 请验证电路板布局和 MOSFET 栅极驱动条件并计算最大占空比。 但根据实际应用和裕度、我们仍然建议使用更高的输入电压。

    谢谢、
    Ann Lien