This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61086:用于双锂离子电池输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS61087, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603602/tps61086-for-dual-li-ion-battery-input

器件型号:TPS61086
主题中讨论的其他器件: TPS61087TPS61178

您好!

我们收到了客户关于 TPS61086的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑将 TPS61086用于双锂离子电池输入。 因此、他们正在考虑将 VIN 与功率级分离。 请参见下图。

 -是否有任何关于这种使用的问题?
 -如果 IC 可以接受这种用法,IN、EN、MODE 和 SW 之间是否有任何序列要求?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、功率 Vin 和控制 Vin 可以分离。

    该序列:首先向 TPS61086施加 VIN、然后向功率级(电感器)施加输入功率、最后 通过拉高 EN 引脚来启用 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。
    关于您的建议、我认为他们需要电池线路中的高侧开关。 如果它们首先应用于功率级、然后应用 VIN、可能会出现什么问题?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于其输入电压低:6-8.4V、因此可以先添加功率输入电压。  如果输入电压高于10V、那么 IC 的低侧 FET 可能会由于 dv/dt 而发生电容差。

    我向您推荐的顺序是最佳选择、但不是必须的。 但 确保  在电源输入电压和控制输入电压就绪后使 IC 处于"EN"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、时间很长。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    -他们考虑以与 TPS61086相同的方式使用 TPS61087。 这种使用是否存在任何问题?

    -在异常情况下,IC 运行时会发生电源中断。 在这种情况下、IC (TPS61086、TPS61087)是否可能会损坏?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将检查 TPS61087是否也正常。 在此之前、您能否检查 TPS61178是否适合您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 TPS61178不适合其应用。 因为它无法满足他们的目标价格。 如果您收到有关 TPS61087的反馈、请告诉我。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件可在独立的输入电压下工作、但由于电池电压远高于 VIN 电压、开关频率将变得更高。 因为该器件感应 VIN 和输出电压以计算关断时间。 因此、我建议使用6V 而不是3.3V 为 VIN 供电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tateo-San、

    很抱歉,我最近不在办公室,刚刚回来。

    TPS61087也可用于此应用。 TPS61087和 TPS61086之间的主要区别在于、tps61086具有模式选择功能、而 tps61087 没有模式选择功能。 TPS61087具有更高的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 如果 SW 与 VIN 分离且 VIN 远低于 SW、则 TPS61086和 TPS61087的开关频率将会变得更高。 我的理解是否正确?

    请向我们提供您对以下问题的反馈。

    -在异常情况下,IC 运行时会发生电源中断。 在这种情况下、IC 是否可能会损坏?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    在异常情况下、当 IC 正在运行时、电源丢失"不会导致 IC 损坏。

    TPS61086/TPS61087在不同 Vin 下的频率将有所不同、但频率将约为中心值。 对于 TPS61086、当 Vin=3V/Vo=12V、freq=1.01MHz、Vin=6V/Vo=12V 时、freq=1.3MHz。  而 TPS61086的中心频率为1.2MHz。  

    上述频率变化 是恒定关断时间控制型升压 IC 的常见现象。  它 不会影响正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更直接地说,从方框图中,TPS61086/87将平均 SW 电压检测为 Vin 。 因此、控制 Vin 电压与频率无关。 决定频率的仅是功率 VIN。  

    因此客户无需担心使用问题。 )