This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601的 SHDN 引脚

Guru**** 2814105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604510/tps2660-shdn-pin-of-tps26601

器件型号:TPS2660

您好!

我在我们的设计之一中使用 TPS26601工业电子保险丝。 我对 SHDN#引脚(引脚14)的配置有点困惑。 在数据表第17页的功能方框图中、可以清楚地看到该引脚通过电阻上拉至电压 AVDD。 但无法看到上拉电阻器的值和 AVDD 的电压。 此外、在第5页的规格中、SHDN 引脚的绝对最大电压为60V、建议的最大电压为4V。 这里使用了什么类型的钳位? (电压额定值?)

是否有人可以提供有关这些方面的信息?  

提前感谢。

此致

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenejith、您好!

    SHDNb 通过667K Ω 的内部上拉电阻器被拉至3.15V。

    正常工作条件下、建议的工作电压为4V。 但该器件支持反向 VIN 极性保护、可防止输入电压高达-60V 的现场误接线。 当输入电压极性相反时,SHDNb 可以看到大于4V 的 RTN。 这就是最大工作电压高达60V 的原因。 如果您在输入反极性条件下需要更多输入、请告诉我、我可以帮助您进行更详细的解释。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kari、

    非常感谢您的回复。

    这消除了我的疑虑。  

    此致

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    我的应用不需要使用关断功能。 由于 SHDN#被上拉至 AVdd、是否可以将其保持未连接状态以进行常开操作?

    谢谢、
    Narek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narek、

    如果您未使用关断功能、可以将 SHDNb 引脚保持未连接状态。 但请注意、内部上拉电阻为一周、如果您需要坚固的操作、则需要考虑外部上拉电阻。

    此致、
    Kari。