This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481SEPICEVAL:在反馈环路中添加前馈电容器

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605036/lm3481sepiceval-adding-a-feedforward-capacitor-in-feedback-loop

器件型号:LM3481SEPICEVAL

Howdy、

您是否有任何理由可以考虑在该 EVM 上放置 CFF 会导致问题的地方? 我有一位工程师尝试通过添加 CFF 来改善 EVM 的瞬态响应、也就是说、这会导致输出端出现"非常松鼠的响应"。 即使 CFF 为100pF、也会出现问题。 由于 CFF 和 RFB 为59K、我认为这将使零点足够远、不会真正执行任何操作、而是需要另一个观点。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 是一个高阻抗引脚、Vout 线路上的开关噪声很容易通过 CFF 耦合攻击 FB。 如果您想添加 CFF、还请记住添加一个串联电阻器来滤除不良噪声。 该串联电阻为低通滤波引入了一个极点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们花了一段时间才回到这个问题。

    通过将该串联 RFF 添加到 CFF、可以在哪里放置额外的极点和零点? SLVA466A 给出了一些仅使用 CFF 添加极点和零点的公式、但这些公式如何随添加的电阻器而变化? 您提到的极点是额外的极点、还是与 CFF 添加的极点相同、但使用不同的方程?


    谢谢、
    Kevin