This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:可以#39;t 永久进入涓流充电模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002C, BQ2002E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603436/bq2002c-can-t-enter-permanently-in-trickle-charge-mode

器件型号:BQ2002C
主题中讨论的其他器件: BQ2002E

大家好、

目前、我们正在研究7件。 基于 BQ2002C 的镍氢独立电池充电器(它是大型项目的一部分)。

我们遇到的问题-充电器在快速充电模式和涓流充电模式之间切换、无法 永久保持在涓流模式。  

作为附件、您可以找到 CC 引脚(Ch2)和电池电压(Ch1)的原理图和示波图。

如果有人能帮助我解决这个问题、我将不胜感激。

此致、

尤利安

  e2e.ti.com/.../BATTERY_5F00_CHARGER_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图上看到了 Q10和 U24。 您在哪里可以找到该参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 DV2002L2/TL2那里获取了它- www.ti.com/.../sluu007b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据涓流充电时间、CC 应该保持 在大约1s 的高电平。 因此、您的波形看起来不会在快速充电和涓流充电之间运行。   CC 引脚输出由于某种原因被拉至低电平。  

    如果我们比较 您的原理图和 DV2002L2原理图、您会发现 DV2002L2具有1000uF 的输入电容器。 您会在输入端添加一个电容器。

    此外、您是否会订购 DV2002L2评估板以与 您的评估板进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、根据数据表中描述的涓流充电模式、时间和电平是可以的。

    在第一个示波器中、您可以看到 CC 引脚处于低电平(如果我们忽略尖峰)状态的时间大约为1秒。 第二个 CC 引脚处于高电平大约73ms。  

    我在 Vcc 引脚上尝试了1000uF、但情况相同。

    我认为导致尖峰的可能原因是电池组的压降和 CC 引脚上没有迟滞。 充电时、电压约为9.66V、当禁用时、电压会降至9.48V。 电池组上的电压分别约为180mV (每节电池约为27mV)、CC 引脚上的压降分别为40mV。 您认为什么、原因可能是什么、如果是、我如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、如果我们将1000uF 移至 BAT 侧、这会使充电器压降变慢。 CC 引脚是否仍然具有这些尖峰? 请帮我检查一下。 可帮助我们理解它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经测试过您的建议、但情况是相同的。 如果我将其保持在这种半涓流模式,则尖峰密度会随着时间和之后的变化而降低。 阿尔姆…… 例如4-5小时,控制器将永久进入涓流模式。

    无论如何、我已经在同一电路板上测试了 BQ2002E、但没有这种行为。 C 版本中似乎缺少一些内容。