This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS714:6.5V 输出电压下的最大输出电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605842/tps714-max-output-current-at-6-5v-o-p

器件型号:TPS714
主题中讨论的其他器件:LM27761LP5907

我们能否将此 LDO 用于以下应用:

电压=+6.5V

电流限制加电= 100mA

稳态电流= 80mA

纹波= 10mVRMS@1MHz

如果不是、请提出其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    如果封装的功耗不是太高、则应该可以。 您能不能指定什么是 VIN、VOUT 和最高环境温度-
    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN=9V

    Vout=+6.5V

     工作温度范围=-40至+85度

    环境温度=+55度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    好的、它计算出 DCK 封装的上升幅度大约为60度。 这对于85度而言太热。 最大 但 DRV 封装的上升幅度仅为12度。 该器件适用于 DRV 封装类型。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    这意味着我们可以将其用于电流限制加电100mA 的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    是的、VOUT = 0V (启动或短路时)时的最小电流限制为100mA。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有以下一些要求 :

    Vout =-3.5V

    VIN = 5V

    VOUT =-3.5V (负电压)+/-5%

     电流限制加电= 10mA  

    稳态电流= 5mA

    纹波 = 10mV RMS @ 1MHz

    2.输出电压=+1.8V

    Vin = 3V

    VOUT =+1.8V +/-15%

     电流限制加电= 150mA  

    稳态电流= 80mA

    纹波 = 30mV RMS @ 1MHz

    请建议一些稳压器满足要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    对于5V 至-3.5V 的电压、请查看 LM27761。

    对于3.3V 至1.8V、请查看 LP5907。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否具有10mA 的电流限制功能?
    我们需要在-3.5V 时将电流限制在10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

    如果不可能,我们可以使用限流器 IC 将-3.5V 电源的 O/P 电流限制在10mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道,如果加电时负载电流再测量增加到100mA,那么该 LDO 是否会停止输出电压(Vout =0V)???
    请确认
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、如果您在启动时将负载电流增加到~100mA、器件将进入电流限制、并且输出不会上升。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着输出电流不会增加,但如果负载电流在启动时上升到100mA,输出电压会是多少?