This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653电池主控开关充电模式如何连续放电模式?

Guru**** 2423170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600645/how-is-the-tida-00653-battery-taster-switching-charge-mode-to-discharge-mode-continuously

主题中讨论的其他器件:TIDA-00653

我能不能告诉我    TIDA-00653电池主控开关 充电模式 如何连续地切换到放电模式?模式将会变化多长时间?例如,如果我将充电模式40A 切换到放电模式 40A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 TI 设计是双向直流/直流转换器、不是充电器。 让我将其移至数字电源论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道这是一个双向直流/直流转换器,但它可以用来为电池充电,也就是说,TIDA-00653如何连续地将降压模式切换为升压模式?