This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:LM3880-Q1级联电路

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880, LM3880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604168/lm3880-q1-lm3880-q1-cascading-circuit

器件型号:LM3880-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3880

您好!

 

请回答客户的以下请求。

 

以下应用期刊图4介绍了 LM3880级联电路的示例。

http://www.ti.com/lit/an/slyt598/slyt598.pdf

 

客户希望当 EN 高电平短且长于 TD1 (图1)且 EN 低电平短且长于 TD1 (图2)时、每个标志输出的行为与下图1和图2类似。

 


 

您能否提出满足客户预期行为的级联电路?

 

此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅不完整的定序时间。 这与完整的定序时间不同。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe-San、

    感谢您的回答

    我了解一个 LM3880-Q1的不完整序列运行。
    您能回答以下问题吗?

    问题1:
    我相信,在图4中使用时,每个输出(A 至 F)的行为都类似于图1和2中的“意外标志输出”,同时序列操作不完整。

    是这样吗?

    问题2:
    如果我对 Q1的理解是正确的、您是否可以建议级联电路的运行方式与图1和2的"预期标志输出"类似?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们必须确保在电源序列发生器达到总 finishedI (向上或向下)之前不会切换 EN。

    而不是级联。 这是 EN 信号、它们必须在 EN 信号上添加锁存器、以便在电源序列发生器关闭之前不进行切换。

    这可以通过一些 锁存/触发 器或单稳多谐振荡器来实现

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe-San、

    感谢您的回答
    我很难在开/关电源序列完成之前使 EN 电路不切换、但我无法使电路切换。

    您能否通过实际电路获得我之前发布的预期行为图1和图2并提供建议。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe-San、

    请于2017年7月3日回复我的请求。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe-San、

    请于2017年7月3日回复我的请求。

    此致。