This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 是否集成了完整的监测计监测计?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601587/bq25700a-does-the-bq25700a-has-a-full-gauge-monitor-incorporated

器件型号:BQ25700A

我正在设计一个完整的智能电池充电器、我发现 BQ25700A 具有许多适用于我的应用的有用功能。 我从数据表中知道、IC 具有电源/电流监控器和电源路径管理、但问题是、对于电源监控器、我是否有一个满量表监控器、或者我必须使用另一个 IC 来执行此任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25700A 本身可以报告系统的功率、您无需额外的 IC 即可实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yipeng 的回答、借助电流和电压的信息、我如何获得电池的 SOC (充电状态)? 
    我需要知道电池中剩余电量的估算值以及剩余的时间。 这不是电量监测计任务?

    感谢 Yipeng 花时间回答问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25700A 没有用于报告 SOC 的监测计功能。 它是一个充电器。