This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:由电池输入供电时的电流消耗

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602100/bq24031-current-consumption-when-powered-from-battery-input

器件型号:BQ24031

尊敬的所有人:

我在  我们的其中一个设计中使用 BQ24031、我们有强制我们将产品的电流消耗保持在特定水平以下的要求。

现在、虽然由电池供电、但这意味着整个系统的电流为1.5mA、根据 BQ24031的数据表、典型电流消耗为1mA、但最高可达2mA。

我的问题是、在 USB 或交流电源均不存在的情况下、是否有办法将从 BAT 输入汲取的电流降至1mA 以下?

ICC (BAT_STBY)为45至60uA、但这是交流电源或 USB 电源存在的情况。

提前感谢您

/Mathias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然 USB 或交流电源均不存在、但电流应为休眠电流、仅为2至5uA。