This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:根据输入电压设计、可调输出电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LM46002, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602717/tps54260-about-adjustable-output-voltage-according-to-input-voltage-design

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LM46002LMV321

您好!

让我来谈谈 TPS54260的附加电路。
我谨随函附上客户的想法。 请确认随附的文件。
e2e.ti.com/.../TS54260.pdf

客户希望根据输入电压自动更改输出电压。
输入电压=24V 至31V 条件→输出电压=Vin-2V
2.in Vin=31V 至37V 条件→Vout=29V
(客户希望根据输入电压切换1和2)

您有设计示例吗?
或者、您会给我一些关于实现这一点的建议吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke San

    杨先生要求我回答这个有趣的设计难题。 所附方法应使用同步整流 LM46002产生高达2A 的输出电流。 客户应检查是否满足热约束条件、因为输出功率超过50W。 如果 needed.e2e.ti.com/.../Offset_2B00_Clamped_5F00_DC_5F00_Xfmr_5F00_Vreg.PDF 上的电流更大、则可以将此设计扩展到更高电流的 TI 器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan - San、

    感谢您的友好支持。
    我对您提供的材料有疑问。

    本文档使用 LMV321调节输出电压。

    但是、当输入电压= 29V 时、虚拟短路不会保持。
    该运算放大器输出变为0V 时的状态不稳定。
    我的客户 认为在大规模生产中使用此电路非常焦虑。
    我希望你对此发表意见。
    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回复 Alan:

    下面是可解决此问题的修订版原理图。

    增加更多的基准电流可能有助于增加 RX。

    在运算放大器输入端添加钳位二极管可能会有所帮助。

    选择在过驱期间具有更好驱动特性的运算放大器可能是最佳选择。

    e2e.ti.com/.../Offset_2B00_Clamped_5F00_DC_5F00_XFMR_5F00_RevE2.pdf