This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BATPRES 功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603471/bq24780s-batpres-funtion

器件型号:BQ24780S

尊敬的  

  我使用 bq24780s 设计充电器系统、您能帮 我确认  BATPRES 引脚是否可以悬空? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用 BATPRES、请将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577:

    我看到数据表显示"低电平表示存在电池"、如果我将 BATPRES 接地、这是否意味着存在电池?
    您能否确认 BATPRES 引脚不能悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:

    您能?确认此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不使用/BATPRES、请将其接地。 "低电平表示电池存在"/BATPRES 低电平不影响系统运行。
    请勿将其悬空、因为从低到高上升沿可能会复位学习位和充电电流寄存器;退出 Turbo 模式。