This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:采用 LM5160的隔离式 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605223/lm5160-isolated-igbt-gate-drive-fly-buck-power-supply-with-lm5160

器件型号:LM5160

您好!

我正在开发三相逆变器栅极驱动电路。

我按照 TIDA-00199 参考设计设计来设计隔离式 IGBT 栅极驱动器电源、但将齐纳二极管"BZX84J-B15、115"更改为"BZX84-B15"。

原理图如下所示:

次级侧的输出将产生奇怪的纹波(大约1V)。

 

C1是 LM5160的 SW 输出

C2是 PB15和 PB-8之间的电压(由隔离式电压探针测量)

如何减少该纹波?

二极管 "BZX84-B15"是否会导致此问题?

非常感谢

Yi-Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定它的二极管是两个二极管之间非常细微的差异。 这可能是由布局造成的? 您不太可能遵循参考设计的布局? 您是否在初级侧看到过奇怪的纹波? 如果是、问题可能与初级侧/噪声上的纹波注入有关? 您可以尝试将 C73从10nF 降低到4.7nF 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    很抱歉耽误你的回答。

    我将 C73减小到4.7nF。

    我测量 LM5160的 SS 引脚和初级侧的 Vout (C80)。

     初级侧存在奇怪的纹波。

    图1:将 C73降低至4.7nF 之前

    信号1:初级侧的 Vout (C80)

    信号2:LM5160的 SS 引脚

    图2:将 C73降低到4.7nF 后

    信号1: 初级侧的 Vout (C80)

    信号2:LM5160的 SS 引脚

    Yi-Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电源是否已加载? 您能否通过在电感器的初级侧放置环路来测量初级侧电感器电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    C79和 C80是电解电容器、这是否会导致问题?

    我将 C79更改为10uF、并在 初级侧的 Vout 上添加一个22uF 钽电容器

    可以减少初级侧 Vout 的纹波

    C1:初级侧的 Vout (C80)

    C2:  LM5160的 SW 引脚

    但有时 LM5160会不稳定、会出现多次导通时间突发、然后是较长的关断时间。

    我在初级侧添加了一个虚拟负载2k Ω 电阻器。

    电路工作正常  

    非常感谢

    Yi-Lin