This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676SX-ADJ/NOPB

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602728/lm2676sx-adj-nopb

尊敬的 TI:

我的问题是关于 TI 卷盘标签上的组合批次或生产日期代码标记的通用问题。 您能告诉我一个包装单元内可以有多少个组合生产日期代码吗?

如果 TI 标签指示内部有2个生产日期代码、这是否意味着我将找到2个生产日期代码、或者可能只有1个生产日期代码?

如果标签上标记了次要生产日期代码、但 TI 仅打包了1个生产日期代码、这是可能的吗?

谢谢

亚得里亚纳 b

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrianb、  

    请给我们一些时间来了解它。 很快就会回来。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    你有更新吗?

    谢谢!

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给该产品的 PE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    很抱歉耽误你的回答。 如果标签显示2个不同的日期代码、那么我猜卷带中有2个不同的日期代码。 如果您可以 提供卷带标签图片、我们可以根据 STC 查找信息以进行完全确认、但我怀疑我们将得出相同的结论。  

    TI 可以将多达4个不同的生产日期代码(相隔不超过1年)和多达24个 LTC 合并到一个卷带中。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包装回复:

    我的问题是关于 TI 卷盘标签上的组合批次或生产日期代码标记的通用问题。 您能告诉我一个包装单元内可以有多少个组合生产日期代码吗?

    答案:最多可将4个生产日期代码(间隔不超过52周)合并到一个中间制造包(袋装/盒装/卷带)中。

    如果 TI 标签指示内部有2个生产日期代码、这是否意味着我将找到2个生产日期代码、或者可能只有1个生产日期代码?

    答案:如果标签上显示2个生产日期代码、则制造包装将包含2个生产日期代码。 相反、如果标签上显示了1个生产日期代码、则制造包中只会显示1个生产日期代码。

    如果标签上标记了次要生产日期代码、但 TI 仅打包了1个生产日期代码、这是可能的吗?

    回答:如果标签指示包装中有多个日期代码、则包装中应包含多个日期代码。