This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:TPS92661-Q1故障检测

Guru**** 2480815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600662/tps92661-q1-tps92661-q1-fault-detection

器件型号:TPS92661-Q1

尊敬的支持团队

请参见数据表、当 TPS92661将输出占空比设置为100%时、
需要将0写入 ENOFF 寄存器。
但 当占空比为100%时、LED 短路和过压检测以及故障位不置位。
它的运行是否正确?
如果运行正常、是否有方法在100%占空比时通知 MCU 故障?  

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro、您好!

    我正在寻找合适的人来为您提供最佳的响应。 我会尽快通知您(或他们将作出回应)。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro-San、

    正确的做法是清除 ENOFF 位是实现100% LED 占空比的正确方法。

    虽然在这种情况下不会发生 LED 故障报告、但开关和灯串仍然受到保护(即、任何 LED 开路情况仍将触发 FET 关闭并保持电流流动)。

    他们尝试检测的用例是什么? 像素在100%占空比下可达到的最长时间是多少?它们所需的故障报告延迟是多少?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San

    感谢 您的支持。

    在客户应用中,100%占空 比时间为3.3毫秒。

    所需的故障报告延迟在10ms 内。

     是否有任何方法在100%占空比时通知 MCU 故障?

    (例如 、在  LED_ON_OFF 寄存器中设置100%占空比)

       如果您能及时回复、我们将不胜感激。

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro-San、

    无法强制在100%占空比下评估故障。  为了评估故障、LED 必须从开转换为关。  这与器件如何从开关对故障锁存器进行采样有关。

    但是、如果100%占空比设置的最大值仅为3.3mS、并且故障报告延迟为10ms (我假设这意味着 MCU 每10ms 读取一次故障寄存器?)、 然后、只要其 PWM 频率>= 150Hz、它们将每10ms 采样点捕捉一次故障。  请注意、我假设他们的固件在其调度程序中进行阵列更新和故障同步读取。  基本思路是、当您不处于100%占空比时、您需要确保始终可以完成一个完整的 PWM 周期、以确保该器件将故障锁存到故障寄存器中。

    另一种选择是切勿进入100%占空比设置。  1023/1024 PWM 设置的光输出与100%占空比情况之间没有可察觉的差异。  这是一种非常简单的解决方案、无需完全处理 ENOFF 位。

    最后一个注意事项。  固件绝不应基于单个故障做出决策。  最好在一段时间内累积故障、并通过某种类型的 FIR 滤波器将其运行、以区分瞬态事件和真正不良/故障的 LED 像素。  这将使系统的像素故障处理更加稳健、并且 MCU 不必处理像素中的短期问题、因为 TPS92661会自动处理这些问题(即自动防止开路以保持串电流)。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike-San

    很抱歉耽误你的回答、感谢你的建议。

    客户 将软件修改 为1023/1024设置、 我有一个问题。

    (1)为什么  该器件无法在 100%导通状态下检测到故障?

    (我 的理解是 、无法 在100% 占空比下测量 LED 的电压、 这是正确的吗?)

    (2)这是预期规格还是器件勘误表?

    区域

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomohiro-San、您好!

    我想让您直接联系 TI 产品线。 请告诉我您的联系信息吗?

    如果您不想在这里发布、这是可以理解的、您可以向我发送朋友请求、以便我们可以私下交换信息。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clint-San

    感谢您的回答。
    请发送电子邮件

    tomohiro_nagasawa@nexty-ele.com

    此致
    永川体野郎