This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210:开关专业版方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605768/webench-tools-tps40210-switcher-pro-scheme

器件型号:TPS40210
Thread 中讨论的其他器件:SwitcherPro

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  我希望设计一个具有以下规格的直流/直流转换    器:最小输入电压= 5.5V、最大输入电压= 10V、输出电压= 12V、最大输出电流= 6A、额定功率= 60W 或更高。

 我使用了 TI 提供的 Webench 设计工具之一。 我使用了 SwitcherPro Desktop 应用程序、并给出了上述设计规格、并生成了方案。 该方案利用 TI 器件 TPS40210作为控制器以及电容、电阻器和开关等其他组件来构成完整的直流/直流转换器。 原理图如下:

我有以下问题:

1、如何仿真完整方案、确保方案正常工作、并根据需要获得12V 输出?   

2.如果我决定订购完整的方案、TI 是否可以制定涉及 TPS 器件和其他电容器、开关和电阻器的完整方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    对于您请求的功能、我们建议使用 WEBENCH。 这可以在 TPS40210网页上找到。
    www.ti.com/.../TPS40210

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢你的帮助。 我有另一个问题,我想订购完整的计划。 TI 是否制造了采用 TPS40210控制器的完整方案转换器?是的、请告诉我订购流程。

    再次感谢 Garrett。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Syed、

    目前不支持"完整方案"板。 WEBENCH 能够导出组件值、以便使用合适的软件完成布局。 此外、请查看使用 TPS40210的参考设计、因为这在布局时会有所帮助。

    谢谢、

    Garrett