This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:未使用的使能引脚。

Guru**** 2893030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606339/tps65912-unused-enable-pins

器件型号:TPS65912

您好!

我找不到 TPS65912x 的原理图检查清单。 它是否对应于为 TPS65911x 提供的电压? 我不打算使用 EN2、3、4、所以我可以将它们保持悬空吗? 此外、是否需要将寄存器位 CLK32OUT_EN 设置为1以进行上电? 如果禁用 PMIC、PMIC 是否仍会按预期加电?

另一个问题是、寄存器可以在关闭状态期间重新编程、也可以仅在激活期间重新编程?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此 E2E 转发给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    谢谢。

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 EN2、EN3和 EN4保持悬空。 应将这些寄存器设置为0x00以禁用它们。

    在数据表中、CLK32KOUT 寄存器定义如下:

    这表明缺省值为 0、然而有一个注释表明时钟在自动 加电序列期间被启用。

    要对寄存器进行重新编程、器件需要处于开启状态。 一旦器件完全关闭、寄存器将引导回其默认值。 但是、您可以进入睡眠模式、在该模式下、寄存器不会丢失其编程设置。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想知道您是否可以帮助我回答其他几个问题:

    1) 1)我发现与输出默认值及其各自的位字符串存在一些不一致之处。 例如、

    LDO1_OP -根据表4-2,我们应该得到1.7V 的输出。 当我查看其默认位字符串 SEL[5:0]的 CONFIG1为低电平时、我看到001100、它转换为1.1V、如表6-43所示。 这种差异也出现在 LDOx_OP/AVS、LDO6、8和10上。 可以说寄存器位上有一些拼写错误吗? 还是表4-2上的拼写错误?

    2)假设我要使用 LDO1_OP、并将其在 EN1_SET1处对应的寄存器位设置为0。 我不知道如何启用或禁用 LDO1_OP、唯一的选项是否将 LDO1_EN1设置为1以及硬接线引脚 EN1?

    3) 3)如果您还能澄清将使能位寄存器设置为(1)和仅为1 (例如、请查看表6-27)之间的区别、我将不胜感激。


    感谢您的关注、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经查看了数据表、并了解您所提到的不一致之处。 我将进一步研究这些问题、并尽快回复您。

    提前感谢您的耐心等待。

    最棒的
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能找到我的问题的答案吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对延误表示歉意,昨天办公室因假期关闭。 请使用表4-2作为启动电压的基准。

    此外、如果 EN_SET1设置为0、则是的、您必须使用 LDO1_AVS 寄存器中的 LDO1_ENABLE 位来开启 LDO。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我要问的是 LDO1_OP。 如何启用或禁用它? 如果选择了 OP 寄存器、资源是否意味着持续打开?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 LDO1_AVS 寄存器或 EN_SET1寄存器启用 LDO1_OP。 如果您使用 EN_SET1、则需要为正确的使能引脚供电。 有关这方面的更多信息、您还可以参阅我们的数据表。 表6.60说明了如何配置使能引脚。