This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:bq34110evm-796

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601668/bq34110evm-796-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796

您好!

我已经使用 I2C 协议(I2C 地址= 0x55)将 bq34110evm-796连接到了 apalis imx6。 当我从 DF 寄存器(0x4000)中读取分压器值、该寄存器提供了垃圾值(0xFF00)时。

如何发送命令从 bq34110evm-796获取分压器值。另请告知、如何读取电池电压和电池状态百分比。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 你(们)好
    • 最可能的原因是您发送的 IIC 时序或命令和地址不正确。  
    • 数据表和 TRM 显示了 IIC 要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    您能否提供用于从 BQ34110EVM-796读取电压的 API 或库?