This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:3.3V 运行

Guru**** 2589650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1, TPS22918-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606438/tps22965-q1-3-3v-operation

器件型号:TPS22965-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22918-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS22965-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑使用3.3V 电源的 IC。 但数据表中没有任何数据。 您能否提供以下数据?

 -条件-
 VIN=VBIAS=3.3V

 -数据-
 Ron@1.8A
 吨
 TOFF
 TR
 Tf
 TD

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我将进行这些测量、下周再见。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我期待您的反馈。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们收到了客户的其他问题。 请帮帮我们。

    -建议的最大输出电容值是多少? 它们担心放电电流会超过 Tj 额定值。
    对于 TPS22918-Q1、Cout >200uF 时需要外部电阻器 Rext。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    请在下面找到请求的数据。 这是在没有 CT 电容器的情况下进行的。

    VBIAS=VIN=3.3V、IOUT=1.8A

    Ron 19.7mΩ μ A
    248us
    TOFF 7美元
    TR 243us
    Tf 4.5us
    TD 150美元

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    您能否帮助我们提供有关该应用的一些信息、以确定这是否可行? 我们需要:

    • 输入电压(3.3V?)
    • 输出电流(1.8V?)
    • 温度范围
    • 所需的输出电容
    • QOD 电阻、如果需要特定的电阻

    最大电容将根据上述信息而变化。 由于1.8A 已经接近器件的最大电流、因此可能很难支持大输出电容。 在这种情况下、TPS22965-Q1将是更安全的选择。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    很抱歉让您感到困惑。 他们想知道 TPS22965-Q1建议的最大输出电容器。 如果您能回答这个问题、我将不胜感激。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉我没有清楚说明。 其状况如下。

    VIN=3.3V
    Iout=1.8A
    TA=95C 最大值
    所需的输出电容器=242uF

    他们希望确保 TPS22965-Q1的建议最大输出电容器。 他们认为输出电容器范围受 RPD 的限制。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您的澄清。 242 μ F 的输出电容不应为此应用带来任何问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我们知道、242uF 应该适合它们的应用。 他们希望知道建议的最大输出电容器值。 是否有参考值?

    此致、
    tateo