This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28089:关于原理图问题

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604613/ucc28089-about-schematic-problem

器件型号:UCC28089

我做了两种类型的原理图、但有一些问题、请在下面提供建议。

①In 在下面的原理图中、输出波形具有小间隙(大约80ns)。

是否有方法可以减小输出的时序间隙?

②When VDD 开关打开/关闭、在极少数情况下、OUTA 和 OUTB 开关具有反极性(反相)。

是否有校正点?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San

    死区时间与 CT 引脚电容器的放电时间有关、我在数据表中找到了该注释、这可能有助于

    '振荡器针对100pF 至1000nF 的 CT 计时电容器范围进行了优化、Rb 大于100Ω μ F。 如果需要最短的放电时间、则允许针对所有建议的 CT 值(100pF 至0.100μF Ω)将 DIS 短接至 CT。"

    我怀疑启动时输出的极性不受控制、并且极性会在后续的循环通电时发生变化。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter-San

    感谢你的答复。

    关于多重控制、这些死区时间不仅发生在 OUTA 和 OUTB 上、还发生在主器件的 OUTA 和从器件的 OUTA 上、这是正确的吗?

    (请参阅下面的波形;蓝色是主器件的 OUTA、绿色是从器件的 OUTA、计时延迟约为80ns)

    如果不是、是否有办法减少死区时间(延迟时间)?

    如果发生反极性、UCC28089运行是否有问题?

    (移动不正确、损坏等)

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我上周已不在办公室,到目前为止,我没有机会查看你最近的问题。

    主设备和从设备是如何连接在一起的? 我认为您的第二个电路具有由公共 SYNC 信号驱动的两个 CT 引脚、这将减少延迟、但由于 IC 之间的变化、主器件和从器件之间的时序会有一些变化。

    如果主器件和从器件驱动两个不同的功率级、那么在下电上电后极性反转时应该没有问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter-San

    感谢你的答复。
    客户同意将 SYNC 连接到两个 CT 引脚。

    极性、这些是需要根据客户应用进行调整的。
    是否有任何用于对齐极性的推挽式 IC (靠近 UCC28089系列)?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter-San

    是否没有设备?
    我找不到匹配器件。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San

    我不认为 TI 的任何推挽控制器在启动时都有一定的极性。 实现此功能的唯一方法是使用微控制器生成 PWM 信号、或使用来自微控制器的信号来确定 PWM 驱动信号的栅极方式、以确保极性在每个启动条件下都是一致的。

    此致

    Peter