This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:当 UCD90SEQ64EVM-650由外部插孔而不是 USB 供电时、ALERT LED 持续亮起

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90SEQ64EVM-650, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606219/ucd90160a-alert-led-is-constantly-on-when-ucd90seq64evm-650-is-powered-from-external-jack-and-not-from-usb

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90160UCD90SEQ64EVM-650

尊敬的 TI 团队:

通过 USB 为 EVM 供电时、仅当检测到警报时(假设 UCD 器件不为空但加载了有效配置、则不会将警报置为有效)、警报 LED 才会亮起。 当随后将电路板的电源从 USB (拔下 USB 电缆)更改为外部+5V 电源时、LED 将一直亮起。

有人能确认这一点吗?还是仅仅是我的板?

此致

布恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 TI UCD90160 EVM? 这听起来不正确。 在 TI EVM 上、ALERT 引脚不受电源的影响、电源已确认。
    您能否启动 GUI 以查看是否报告了任何状态?
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用 TI UCD90SEQ64EVM-650 EVM、目前已在其中安装 UCD90160A 器件。

    如果没有为另一个适配器布线、我将无法使用 GUI、因为此时已拔下 USB 连接器。

    也许只是我的电路板运行异常???

    此致
    布恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确认
    测试中的唯一区别是 USB 电缆供电或外部5V 电源(J5上)供电。
    它位于同一个 UCD90160A 器件上。

    www.ti.com/.../slvu423.pdf 这里有 EVM 原理图。

    您可以将 SCL/SDA 从 USB 转 GPIO 软件狗跳线到 EVM 上的 SCL/SDA 引脚以实现通信。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    我刚刚找到了在 EVM 上进一步测试这一点的时间、USB 转 GPIO 软件狗连接到 EVM SDA/SCL 引脚。

    当我将 EVM 从 USB 电源(GUI 中无警报 LED 和无警报状态)更改为5V 电源警报 LED 亮起红色。 然后我连接了 USB 软件狗、状态回读为"无警报"。 然后、当我发出软复位或按下 EVM 上的 PB-RESET 按钮时、警报 LED 将被清除。

    当关闭/打开外部5V 电源时、警报 LED 再次生效、直到软/硬复位。

    那么,这可能是我的电源的问题?!?

    由于该器件正在进行我们自己的 PCB 设计、并且在具有 USB 或外部电源的 EVM 中(在额外复位后)、我认为我们可以在此处关闭此线程。

    此致
    布恩