This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5944:优化功耗(VCC)、所有 LED#39;s 关闭

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605872/tlc5944-optimizing-power-consumption-vcc-with-all-led-s-off

器件型号:TLC5944

大家好、我想了解一些有关如何读取 TLC5944 LED 驱动器电源电流规格的信息。

  • 我能否假设数据表(下图)中的 Icc3/Icc4没有任何 LED 亮起?
  • 为什么典型值/最大值与参考值一起增加?
    • 它似乎与恒定电流设置有关系
    • 请阐明可采取哪些措施来降低与实际灌电流 LED 无关的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Dav01、

    Icc3/Icc4的 LED 全部呈全灰度亮起、而 Icc1/ICC2的 LED 不会亮起、因为空白部分为高电平。

    Rief 会更改 IC 中的基准电流、并将导致 Typ/Max 电流。 您可以参阅功能方框图。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth