This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:相移 Ucc28950

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601550/ucc28950-phase-shift-ucc28950

器件型号:UCC28950

大家好、

我正在为具有7Kw 电源输出和135V 输出电压(充电器电池)的三相电源的客户推出 Ucc28950的新体验,我已经使用了一个传统的硬开关电桥多年了...... 所有这些都处于稳定的业务中。 现在、我想通过相移控制来提高电源的性能;您有没有为我提供建议? 左右?? 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Paolo

    请参阅下面的 UCC28950EVM 以供参考。
    www.ti.com/.../sluu421a.pdf

    BR、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我目前正在设计和测试基于 UCC28950的1500W FBZVT 原型。 到目前为止、结果非常好、在50%的负载下、我们获得了高于93%的效率。 存在一些问题。 我目前正在努力解决的主要问题是电流模式反馈补偿网络设计。 第一个问题是高输出电压、1%的纹波、噪声适用于我的设计、是600mV、对于您的输出、如果您具有相同的噪声规格、 电压为1.2V。因此、由于纹波电压大于大多数 FRA 的激励电压、因此测量反馈环路是一项挑战。 此外、很难找到电流模式 FBZT 的 SPICE 模型。 如果您使用电压模式、则没有问题、因为 Basso 具有一个用于 FBZVT 输出的良好平均开关模型。 出于某些原因、TI 应用手册将 FBZVT 补偿设计视为与硬开关全桥完全相同的设计。 可能差异很小、我不知道。 但是、VoPEC 和 CoPEC 有很多论文声称它们因初级漏电感导致的时间滞后而有所不同。 我遵循了 TI 的简化方法、并在测量的50度相位裕度下使设计保持稳定。 不过、我不满意、因为计算得出的相位裕度为70度、这是我需要覆盖电容器 ESR 的所有变化的因素。 请注意、全桥和相移全桥之间的主要区别在于漏电感导致的占空比损失。 为了获得最大有效占空比和最宽的零电压开关范围并将漏电感值保持在合理的尺寸、您必须进行权衡。 这有点棘手。 我按照 TI 的设计指南来调整组件的大小、并且设计得很好。 TI 的时域公式是一个很好的近似值。

    总之、祝您好运、并告诉我是否可以回答任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回复, 我将在第一次测试后回复你......... 我希望一切都很好! 明年7月