This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:电流设置和图

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606406/tps92638-q1-current-setting-and-graph

器件型号:TPS92638-Q1

您好!

在 TPS92638-Q1数据表中、Iout 由 Vref/Rref *

当 Rref=200 Ω 时、Iout 为1.222A。

但在图9中。 它大约为6mA。

您能解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David、

    已经指派了合适的工程师、并将很快回复您。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。 我记得问题已经通过电子邮件得到了解答。  下次可以通过电子邮件与我联系。 E2E 答案可能会延迟。 谢谢。

    此致、

    谢利·何