请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92638-Q1 您好!
在 TPS92638-Q1数据表中、Iout 由 Vref/Rref *
当 Rref=200 Ω 时、Iout 为1.222A。
但在图9中。 它大约为6mA。
您能解释一下吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TPS92638-Q1数据表中、Iout 由 Vref/Rref *
当 Rref=200 Ω 时、Iout 为1.222A。
但在图9中。 它大约为6mA。
您能解释一下吗?
谢谢。