This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔控制器

Guru**** 2406680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606582/hot-swap-controller

主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

我正在寻找一个工作电压大约为50V 的热插拔控制器。

在1us 内启用高电平以开启高电平时间。

MOSFET 的输出应在1us 以内

请为相同的器件建议一个器件。

 

此致

Murugan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    欢迎使用 E2E! 对于高压热插拔控制器、我推荐使用 LM5069。 不幸的是、我认为栅极不能在1us 内变为高电平。 有几个变量可决定输出充电的速度(COUT、FET SOA、拉电流栅极电流等)。 1us 的速度极快、根据 VIN、电流和输出电容、这可能是任何特定 FET 都无法处理的能量过多。  相比之下、FET 的快速跳闸关断(在短路期间)通常约为1us 左右。  

    我建议 使用我们易于使用的计算器工具来帮助您确定最可靠的设计。 您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    此外, 如果客户希望详细了解计算器工具背后的所有公式和方法,请转至 www.ti.com/hotswap 上的应用手册=>单击“技术文档”=>单击“可靠的热插拔”。 它逐步解释了 SOA/PLIM 的含义及其计算方式。  但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:
    感谢您的反馈。
    如果您有任何其他器件
    或替代解决方案要实现此目的、请提供您的反馈。

    此致
    Murugan R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    LM5069可能是我们产品系列中最好的高压热插拔控制器。 对于我们的任何器件、1us 内开启的可能性都不大(原因在该主题上方注明)。 我建议将计算器工具与此器件配合使用、这将有助于根据您的应用运行条件计算典型的启动时间。

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:
    感谢您的反馈。

    对于 LM5069、您能不能建议使用 MOSFET
    负载为50V、2A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    没问题。 在我推荐 FET 之前、我有两个问题需要回答:

    1) 1)您碰巧知道该应用的输出电容值是多少?

    2) 2)环境温度的值是多少?

    这两个问题将帮助我推荐合适的 FET :-)

    -Aramis