This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:了解 BQ24196器件的 OTG 属性

Guru**** 2560410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, TPS2514A, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606565/bq24196-understanding-the-otg-attributes-of-the-bq24196-device

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: TPS2514ABQ24195

我希望使用 BQ24196电池充电器 IC。  我有点困惑。  我对 一个可以的系统有一个要求

a)接收直流适配器输入、为寿命电池充电

b)接收 USB VBUS I/p、以便为上述充电

c)通过 VBUS 引脚为外部 USB 器件供电。

我认为上面提到的器件可以执行此任务。 但是、我对如何实现这一点感到困惑。 我对理解 a)或 b)没有任何问题。  选项 c)让我感到困惑。  数据表似乎讨论了 VBUS 作为输入引脚、但在其他应用数据中似乎建议通过升压设备的电池可以以某种方式为 VBUS 输入线路供电。  我不理解的另一点是 PMID 引脚的用途是什么、这一术语的含义是电源模块 I-Dent 引脚。  这是否连接到 USB ID 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    是的、当用户想要为电池充电时、VBUS 引脚既可以是输入引脚、也可以是支持~5V 和1.3A 的电源。

    这是我们的 OTG 模式、只有在 VBUS 上没有输入源(墙上适配器/USB 输入)时才能激活。 一旦打开、通过 OTG 引脚(拉高)和 REG01[5:4]设置为10、您将在 VBUS 上获得稳压升压输出。

    对于 PMID、这是降压功率级的实际输入以及升压级的输出。 因此、在缓冲模式(充电)下、开关产生的是高频电流路径。 PMID 上的电容有助于降低 EMI。 在升压模式下、该引脚上的电容用于降低输出电压纹波。 此引脚未连接到 USB ID 引脚。

    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是否有显示 BQ24196用作主机的应用电路。  我看到的所有 USB OTG 说明数据似乎都建议了 D+/D- USB 连接器上的脉冲机制以及一组比较器来检测脉冲/下拉的内容、以便能够完全实现 OTG 主机功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    遗憾的是、此充电器没有 D+/D-引脚来确定 OTG 规范的要求。  

    我确实找到了一个参考 TI 设计、它展示了我们通常如何利用充电器的 OTG 功能。 请单击此处

    除此之外、为了完全建立 OTG 协议、您可能还需要一些 USB 收发器或与主机 MCU 或 uProcessor 一起切换。  

    在本参考设计中、他们似乎利用 了一个 DCP 控制器 TPS2514A 以某种方式实现了 OTG 模式、以实现 OTG 器件的 DCP 类型。  

    我建议将问题发布到 USB 论坛组、因为他们可能会有更多关于 USB OTG 主机设置的答案。 我们的充电器基本上仅为该应用提供电源。  USB 论坛

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看的是 BQ24195。 我注意到、它没有 PSEL 输入、但原理图应用在需要外部电源适配器时具有额外的 MOFET 阻断功能。 我比较了 BQ24196和 BQ24195功能图、但看不到任何额外的内部动力转向/阻断机制、这会导致无法使用 BQ24195功能图中使用的额外 MOFET。 如果要使用外部直流适配器、我假设 BQ24196型号仍然需要这些电源。 您能为我确认一下吗?

    此致、Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果您要将任一充电器用于移动电源/OTG 应用、则 bq24196和 bq24195都需要外部电路。

    此致、
    Joel H