This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:2A 负载不工作

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/606529/tps63070evm-693-2a-load-not-working

器件型号:TPS63070EVM-693

大家好、我尝试将 EVM 用于:

最小输入4.5V

最大输入电压6V

输出电压5.5V

输出电流为2A

我已将 R1和 R2替换为300K 和50K、但它在使用2A 负载时不工作。

请提供建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在打开器件之前施加了负载? 正如 D/S 第12页所述、启动期间的电流限制有所降低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    当负载关闭时、测得的电压为5.5V。

    当我打开负载时、电流会下降。

    即使对于0.1A、电压也会降至5.3V。 0.2A 降至5.1A 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里测量输出电压? 在 EVM 上、在负载下、在输出电流表之前/之后?

    您能否发送输入电压、输出电压和输出电流的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是直流电源、电压由电子负载测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,就是这样。 EVM/IC 未调节负载上的电压。 它只能调节连接 FB 点的 EVM 上的电压。 这是您需要测量的电压。

    本应用手册中的图5和6显示了正确的测试设置: www.ti.com/.../slva236.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否完全理解。
    请您解释一下吗?
    我需要输出为1.8A 和5.5V。
    我应该做些什么修改才能实现这一目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需要更改测量输出电压的位置。 如上述应用手册的图5和图6所示。 您需要在 J2的 S+/S-端子处测量 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我所做的。
    当我达到1A 时、电压会下降。
    我从0.1A 开始、得到5.5V、我每次将其提高0.1A、直到0.9A、电压保持5.5。
    在1A 时、我得到2.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我很难理解。

    在第二个帖子中、您说过随着负载的增加、电压会下降。

    在第三个帖子中、您说过您在负载(而不是 EVM 上)处测量了电压。

    在最近的帖子中、您说过在负载为1A 之前电压是正确的。 听起来您在 EVM 上进行测量。

    您是否更改了这些测试的测试设置?

    您能否拍摄测试设置的照片、其中显示了输入连接、负载以及测量输出电压和输入电压的位置? 您的输入电源的电流限制是多少?